This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:USB 模块 C5515/C5517差异

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637441/ccs-ccstudio-usb-module-c5515-c5517-differences

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CSL 3.04、CCS5为 C5517器件开发 USB 应用

我注意到相同的项目在 C5515器件上可以正常工作、但如果我在 C5517器件(相同的硬件)上移动它、则 USB 枚举无法正常工作。

我的应用程序在 DSP-BIOS 项目上使用 CDC USB 连接。

使用 CSL 并在 csl_general.h 文件上正确声明 C5517定义、在开发过程中应考虑的 C5517和 C5515器件之间是否存在差异?

如果我有一个适用于 C5515器件的 CDC USB 项目、如果我想在 C5517器件上移动相同的项目、该怎么办?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan