This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:ARM PLL 初始化序列

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637403/tci6630k2l-arm-pll-initialization-sequence

器件型号:TCI6630K2L

您好!

我看到 SPRUGV2I 文档(KeyStone 架构锁相环(PLL))最近更新为 ARM PLL 初始化序列内的一个新步骤:

"已将设置 CHIPMIPSCCTL1[13]=0 (启用无毛刺脉冲旁路)添加至新的步骤2"。

在 TCI6630K2L 上、CHIP_MISC_CTL1寄存器中没有位13。

这已经在以下网站中被禁用: https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/260831?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CHIPMISCCTL1

但尚未发布任何答案。

我们如何在 Lamarr 上启用无毛刺旁路?

此致、
Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan