请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 您好!
我看到 SPRUGV2I 文档(KeyStone 架构锁相环(PLL))最近更新为 ARM PLL 初始化序列内的一个新步骤:
"已将设置 CHIPMIPSCCTL1[13]=0 (启用无毛刺脉冲旁路)添加至新的步骤2"。
在 TCI6630K2L 上、CHIP_MISC_CTL1寄存器中没有位13。
这已经在以下网站中被禁用: https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/260831?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CHIPMISCCTL1
但尚未发布任何答案。
我们如何在 Lamarr 上启用无毛刺旁路?
此致、
Thibaut