This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM3351定制板上的 SD 卡引导失败

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636660/linux-sd-card-boot-fails-on-am3351-custom-board

主题中讨论的其他器件:AM3351

工具/软件:Linux

您好!

我无法启动具有 AM3351芯片的定制板。 重点是、同一电路板使用另一个 SD 卡进行引导、其中包含我们使用 ti-SDK 构建的映像。 我已将相同的文件复制到不同的 SD 卡中,该卡将错误“Magic Header *not *** found nread 190 sectors to 80800000"(魔法标题*not ***未找到 nread 190扇区至80800000")。 我尝试过2种不同的制造商 SD 卡、两种 SD 卡都面临相同的问题。 我仍然无法理解主板如何使用一个 SD 卡启动、也无法使用另2个 SD 卡启动(完全是我尝试了3个)。 有人能帮我解决这个问题吗?

这是日志、

U-Boot SPL 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年11月2日- 13:04:18)
SDRAM 测试...
SDRAM 正常...

BOOT_params = 4030cdcc NON_SECURE_SRAM_START = 402f0400 NON_SECURE_SRAM_END = 40310000
omap_boot_params->boot_device=8
gD->arch.omap_boot_device=8
gD->arch.omap_boot_mode=2.
WAIT_TO_EVENT 中超时:STATUS=0000
检查总线0的 PADS /上拉电阻是否配置正确
gD->arch.omap_boot_device=8
正在尝试从 boot_name_table[i].name =MMC1引导
SPL:SPL_LOAD_IMAGE
CONFIG_SPL_MMC_support
gD->arch.omap_boot_device=8
SPL:MMC 引导模式:RAW
MMC_LOAD_IMAGE_RAW_OS:MMC 块读取错误
HDR 读取扇区300、计数= 1
发现合适
Magic Header *not ***找到了190个扇区至80800000

我尝试通过 Google 解决此错误、但我找不到任何可以解决此错误的方法。 请在这方面帮助我。

谢谢、

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    我怀疑 SD 卡有问题。 但是、另一方面、如果存在一些软件问题、您能否提供有关您正在使用的 u-boot defconfig 文件的更多详细信息、以及您能否检查该问题是否出现在最后一个 Processor SDK 版本04.01.00.06中:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用的是 Linux-4.4.4.12。 这是我的 u-boot 配置文件。

    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # U-Boot 2016.05配置
    编号
    CONFIG_CREATE _ARCH_SYMLINK=y
    CONFIG_have 通用板=y
    CONFIG_SYS_general_Board=y
    未设置# CONFIG_ARC
    CONFIG_ARM=y
    未设置# CONFIG_AVR32
    未设置# CONFIG_Blackfin
    未设置# CONFIG_M68K
    # CONFIG_MICROBLAZE 未设置
    未设置# CONFIG_MIPS
    未设置# CONFIG_NDS32
    # CONFIG_NIOS2未设置
    未设置# CONFIG_OPENRISC
    未设置# CONFIG_PPC
    未设置# CONFIG_SANDBOX
    未设置# CONFIG_SH
    未设置# CONFIG_SPARC
    未设置# CONFIG_x86
    CONFIG_SYS_ARCH="ARM"
    CONFIG_SYS_CPU="armv7"
    CONFIG_SYS_SOC="am33xx"
    CONFIG_SYS_VENDOR="ti"
    CONFIG_SYS_BOAR="AM335x"
    CONFIG_SYS_CONFIG_NAME="AM335x_EVM"

    编号
    # ARM 架构
    编号
    CONFIG_FAS_VBAR=y
    CONFIG_FAS_Thumb2=y
    CONFIG_CPU_V7=y
    未设置# CONFIG_semihosting
    未设置# CONFIG_SYS_L2CACHE_OFF
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_TARGET_EDB93XX
    未设置# CONFIG_TARGET_VCMA9
    未设置# CONFIG_TARGET_SMDK2410
    未设置# CONFIG_TARGET_ASPENITE
    未设置# CONFIG_TARGET_GPLUGD
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_Kirkwood
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_TARGET_DEVKIT3250
    未设置# CONFIG_TARGET_work _92105
    未设置# CONFIG_TARGET_MX25PDK
    未设置# CONFIG_TARGET_ZMX25
    未设置# CONFIG_TARGET_APF27
    未设置# CONFIG_TARGET_APX4DEVKIT
    未设置# CONFIG_TARGET_XFI3
    未设置# CONFIG_TARGET_M28EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX23EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX28EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX23_OLINUXINO
    未设置# CONFIG_TARGET_BG0900
    未设置# CONFIG_TARGET_SANSA_Fuze_PLUS
    未设置# CONFIG_TARGET_SC_SPS_1
    # CONFIG_ORION5X 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR300
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR310
    未设置# CONFIG_TARGET_SPEAR320
    # CONFIG_TARGET_SPEAR600未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_STV0991
    未设置# CONFIG_TARGET_X600
    未设置# CONFIG_TARGET_IMX31_PHYCORE
    未设置# CONFIG_TARGET_MX31ADS
    未设置# CONFIG_TARGET_MX31PDK
    未设置# CONFIG_TARGET_Woodburn
    未设置# CONFIG_TARGET_Woodburn_SD
    未设置# CONFIG_TARGET_FLEA3
    未设置# CONFIG_TARGET_MX35PDK
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM283X
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA15_TC2未设置
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA5X2未设置
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS CA9X4未设置
    # CONFIG_TARGET_KWB 未置1
    未设置# CONFIG_TARGET_TSERIES
    未设置# CONFIG_TARGET_CM_T335
    未设置# CONFIG_TARGET_PE椒
    # CONFIG_TARGET_AM335X_IGEP0033未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_PCM051
    未设置# CONFIG_TARGET_Draco
    未设置# CONFIG_TARGET_THUBAN
    未设置# CONFIG_TARGET_RASTABAN
    未设置# CONFIG_TARGET_PXM2
    未设置# CONFIG_TARGET_RUT
    # CONFIG_TARGET_PENGWYN 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_AM335X_BALTOS
    CONFIG_TARGET_AM335X_EVM=y
    未设置# CONFIG_TARGET_AM335X_SL50
    未设置# CONFIG_TARGET_BAV335X
    未设置# CONFIG_TARGET_TI814X_EVM
    未设置# CONFIG_TARGET_TI816X_EVM
    未设置# CONFIG_TARGET_BCM28155_AP
    # CONFIG_TARGET_BCMCYGNUS 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_BCMNSP
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PC1XX
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_MX7
    未设置# CONFIG_ARCH_MX6
    未设置# CONFIG_ARCH_MX5
    未设置# CONFIG_TARGET_M53EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX51EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53ARD
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53EVK
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53LOCO
    未设置# CONFIG_TARGET_MX53SMD
    未设置# CONFIG_OMAP34XX
    未设置# CONFIG_OMAP44XX
    未设置# CONFIG_OMAP54XX
    未设置# CONFIG_AM43XX
    未设置# CONFIG_RMOBILE
    未设置# CONFIG_ARCH_Snapdragon
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_TARGET_CM_T43
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_TARGET_TS4800
    未设置# CONFIG_TARGET_VF610TWR
    未设置# CONFIG_TARGET_COLIBRA_VF
    未设置# CONFIG_TARGET_PCM052
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    未设置# CONFIG_ARCH_ZYNQMP
    未设置# CONFIG_Tegra
    未设置# CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_AEMV8A
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_BASE_FVP 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_BASE_FVP_DRAM
    # CONFIG_TARGET_VEXPRESS64_Juno 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080A_EMU
    # CONFIG_TARGET_LS2080A_simu 未设置
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS2080ARDB
    未设置# CONFIG_TARGET_HIKEY
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1021AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1021ATWR
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1043AQDS
    未设置# CONFIG_TARGET_LS1043ARDB
    未设置# CONFIG_TARGET_H2200
    未设置# CONFIG_TARGET_ZIPITZ2
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE_BXA270
    未设置# CONFIG_ARCH_UNIPHIER
    未设置# CONFIG_STM32
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    # CONFIG_TARGET_THUNDERX_88XX 未设置
    CONFIG_SYS_malloc_F_LEN=0x400
    CONFIG_SYS_malloc_F=y
    未设置# CONFIG_SPL_SYS_malloc_Simple
    未设置# CONFIG_SPL_DM
    CONFIG_DM_SERIAL=y
    未设置# CONFIG_DM_SPI
    未设置# CONFIG_DM_I2C
    CONFIG_DM_GPIO=y
    未设置# CONFIG_ARMV7_LPAE
    CONFIG_CONS_index=1
    CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000
    未设置# CONFIG_NOR
    CONFIG_TI_I2C_Board_detect=y

    编号
    # ARM 调试
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    未设置# CONFIG_DM_KEYBOARD
    CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="AM335x-EVM"

    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_CC_optimize_for_size=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_SYS_malloc_clear_on_init=y

    编号
    #引导映像
    编号
    CONFIG_SUPPING_SPL=y
    CONFIG_SPL=y
    CONFIG_SPL_STACK_R=y
    未设置# CONFIG_SPL_SRADE_BSS
    CONFIG_FIT = y
    未设置# CONFIG_FIT_VERBOSE
    未设置# CONFIG_FIT_signature
    未设置# CONFIG_FIT_BEST _MATCH
    CONFIG_of_Board_Setup=y
    未设置# CONFIG_ON_SYSTEM_SETUP
    未设置# CONFIG_OUT_VACY_ALIAS
    CONFIG_SYS_Extra 选项="与非"
    CONFIG_SPL_LOAD_FIT = y

    编号
    #引导时序
    编号
    未设置# CONFIG_BOOTSTAGE
    CONFIG_BOOTSTAGE_USER_COUNT=20
    CONFIG_BOOTSTAGE_STASH_ADDR=0
    CONFIG_BOOTSTAGE_STASH_SIZE=4096
    未设置# CONFIG_CONSOLE_RECORD

    编号
    #命令行界面
    编号
    CONFIG_CMDLINE=y
    CONFIG_hush_parser=y
    CONFIG_SYS_hush_parser=y
    CONFIG_SYS_PROMPLE="=>"

    编号
    #自动引导选项
    编号
    CONFIG_autobot_keyed=y
    CONFIG_autobot_prompt="Press space to abort autoboot in %d seconds (按空格以在%d 秒内中止自动引导)\n"
    未设置# CONFIG_autobot_encryption
    CONFIG_autobot_DELAY_STR="d"
    CONFIG_autobot_stop_str=""
    未设置# CONFIG_autobote_keyed_CtrlC

    编号
    #个命令
    编号

    编号
    #信息命令
    编号
    CONFIG_CMD_BDI=y
    CONFIG_CMD_CONSOLE= y
    未设置# CONFIG_CMD_CPU
    未设置# CONFIG_CMD_LICENSE

    编号
    #引导命令
    编号
    CONFIG_CMD_BOOTD = y
    CONFIG_CMD_BOOTM=y
    CONFIG_CMD_BOOTZ=y
    CONFIG_CMD_BOOTEFI=y
    CONFIG_CMD_ELF = y
    CONFIG_CMD_FDT=y
    CONFIG_CMD_GO=y
    CONFIG_CMD_RUN=y
    CONFIG_CMD_IMI=y
    # CONFIG_CMD_IMLS 未设置
    CONFIG_CMD_XIMG=y

    编号
    #环境命令
    编号
    CONFIG_CMD_ASKENV=y
    CONFIG_CMD_EXPORTENV=y
    CONFIG_CMD_IMPORTENV=y
    CONFIG_CMD_EDITENV=y
    # CONFIG_CMD_GREPENV 未设置
    CONFIG_CMD_SAVEENV=y
    CONFIG_CMD_ENV_exists=y

    编号
    #内存命令
    编号
    CONFIG_CMD_MEMORY = y
    CONFIG_CMD_CRC32=y
    未设置# CONFIG_LOOPW
    未设置# CONFIG_CMD_MEMTEST
    未设置# CONFIG_CMD_MX_CYCREX
    未设置# CONFIG_CMD_meminfo

    编号
    #器件访问命令
    编号
    CONFIG_CMD_DM=y
    未设置# CONFIG_CMD_DEMO
    CONFIG_CMD_LOADB=y
    CONFIG_CMD_LOADs=y
    # CONFIG_CMD_FLASH 未设置
    # CONFIG_CMD_ARMFLASH 未设置
    CONFIG_CMD_MMC=y
    # CONFIG_CMD_NAND 未设置
    CONFIG_CMD_SF=y
    CONFIG_CMD_SPI=y
    CONFIG_CMD_I2C=y
    CONFIG_CMD_USB=y
    CONFIG_CMD_DFU=y
    未设置# CONFIG_CMD_USB_MUS_STORAGE
    CONFIG_CMD_FPGA=y
    CONFIG_CMD_GPIO=y

    编号
    # Shell 脚本命令
    编号
    CONFIG_CMD_ECHO=y
    CONFIG_CMD_ITEST=y
    CONFIG_CMD_SOURCE=y
    未设置# CONFIG_CMD_SETEXPR

    编号
    #网络命令
    编号
    CONFIG_CMD_NET=y
    未设置# CONFIG_CMD_TFTPPUT
    # CONFIG_CMD_TFTPSRV 未设置
    # CONFIG_CMD_RARP 未设置
    CONFIG_CMD_DHCP=y
    CONFIG_CMD_NFS=y
    CONFIG_CMD_MII=y
    CONFIG_CMD_PING_y
    # CONFIG_CMD_CDP 未设置
    未设置# CONFIG_CMD_SNTP
    未设置# CONFIG_CMD_DNS
    未设置# CONFIG_CMD_LINK_LOCAL

    编号
    #其他命令
    编号
    未设置# CONFIG_CMD_CACHE
    CONFIG_CMD_TIME=y
    CONFIG_CMD_MISC=y
    # CONFIG_CMD_TIMER 未设置

    编号
    #电源命令
    编号

    编号
    #安全命令
    编号

    编号
    #文件系统命令
    编号
    CONFIG_CMD_EXT2=y
    CONFIG_CMD_EXT4=y
    CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
    CONFIG_CMD_FAT=y
    CONFIG_CMD_FS_generic=y
    CONFIG_SUPPING_OD_CONTIN控制= y

    编号
    #设备树控制
    编号
    CONFIG_of_control=y
    未设置# CONFIG_SPL_OPEN_CONTROL
    CONFIG_of_separate=y
    未设置# CONFIG_ON_EMBED
    CONFIG_OD_LIST="AM335x-EVM AM335x-bone AM335x-boneback AM335x-evmsk AM335x-bonegreen AM335x-icev2"
    CONFIG_NET=y
    未设置# CONFIG_NET_RANGE_ETHADDR
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    CONFIG_NET_TFTP_VARS=y

    编号
    #设备驱动程序
    编号

    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_DM=y
    CONFIG_DM_WARN=y
    CONFIG_DM_DEVICE_REMOVE_=y
    CONFIG_DM_STDIO=y
    CONFIG_DM_SEQ_ALIAS=y
    未设置# CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS
    未设置# CONFIG_REGMAP
    未设置# CONFIG_SPL_REGMAP
    未设置# CONFIG_DevRes
    CONFIG_SIMPLE_BUS=y
    CONFIG_of_translate=y
    未设置# CONFIG_ADC
    # CONFIG_ADC_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ADC_SANDBOX
    未设置# CONFIG_BLK
    CONFIG_DIST=y
    未设置# CONFIG_BLOCK_CACHE
    未设置# CONFIG_DWC_AHCI

    编号
    #时钟
    编号
    未设置# CONFIG_CLK
    未设置# CONFIG_CPU

    编号
    #硬件加密设备
    编号
    # CONFIG_FSL_CAAM 未设置

    编号
    #驱动程序型号演示
    编号
    未设置# CONFIG_DM_DEMO

    编号
    支持# DFU
    编号
    未设置# CONFIG_DFU_TFTP

    编号
    # DMA 支持
    编号
    未设置# CONFIG_DMA
    未设置# CONFIG_TI_EDMA3

    编号
    # GPIO 支持
    编号
    未设置# CONFIG_Altera_PIO
    # CONFIG_DWAPB_GPIO 未设置
    # CONFIG_ATMEL_PIO4未设置
    未设置# CONFIG_Intel_Broadwell_GPIO
    未设置# CONFIG_LPC32XX_GPIO
    未设置# CONFIG_MSM_GPIO
    未设置# CONFIG_Rockchip_GPIO
    未设置# CONFIG_VYBRID_GPIO

    编号
    # I2C 支持
    编号
    未设置# CONFIG_DM_I2C_COMPAT
    # CONFIG_CROS_EC_KEYB 未设置

    编号
    # LED 支持
    编号
    未设置# CONFIG_LED

    编号
    #内存控制器驱动程序
    编号

    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MISC=y
    未设置# CONFIG_Altera_SYSID
    未设置# CONFIG_CROS_EC
    未设置# CONFIG_FSL_SEC_MON
    未设置# CONFIG_MXC_OCOTP
    # CONFIG_PWRSEQ 未设置
    未设置# CONFIG_PCA951_LED
    未设置# CONFIG_RESET
    未设置# CONFIG_Winbond_W83627

    编号
    支持# MMC 主机控制器
    编号
    CONFIG_DM_MMC=y
    未设置# CONFIG_MSM_SDHCI
    # CONFIG_Rockchip_DWMMC 未设置
    # CONFIG_Zynq_SDHCI 未设置

    编号
    # MTD 支持
    编号
    未设置# CONFIG_MTD

    编号
    # NAND 器件支持
    编号
    CONFIG_DM_NANN=y
    # CONFIG_NAND_DANLI 未设置
    未设置# CONFIG_NAND_VF610_NFC
    # CONFIG_NAND_PXA3XX 未设置
    未设置# CONFIG_NAN_ARASAN

    编号
    #通用 NAND 选项
    编号
    未设置# CONFIG_SPL_NAND_Denali

    编号
    # SPI 闪存支持
    编号
    CONFIG_SPI_FLASH=y
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_BAR
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_Atmel
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_EON
    # CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE 未设置
    # CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_Spansion
    # CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_SST
    CONFIG_SPI_FLASH_Winbond = y
    CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_Sectors = y
    未设置# CONFIG_SPI_FLASH_MTD
    未设置# CONFIG_DM_ETH
    未设置# CONFIG_PHYLIB
    # CONFIG_NETDEVICES 未设置

    编号
    # PCI
    编号
    未设置# CONFIG_DM_PCI

    编号
    #引脚控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PINCTRL

    编号
    #电源
    编号
    未设置# CONFIG_DM_PMIC
    未设置# CONFIG_DM_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_DM_PWM
    未设置# CONFIG_RAM

    编号
    #远程处理器驱动程序
    编号

    编号
    #实时时钟
    编号
    未设置# CONFIG_DM_RTC

    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_require_serial_console=y
    CONFIG_SERIAL_Present = y
    CONFIG_SPL_SERIAL_Present = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_UART
    未设置# CONFIG_DEBUT_SKIP_INIT
    未设置# CONFIG_Altera_JTAG_UART
    未设置# CONFIG_Altera_UART
    未设置# CONFIG_FSL_LPUART
    CONFIG_SYS_NS16550=y
    未设置# CONFIG_MSM_serial

    编号
    #声音支持
    编号
    未设置# CONFIG_SOUND

    编号
    # SPI 支持
    编号
    # CONFIG_FSL_ESPI 未设置
    未设置# CONFIG_TI_QSPI

    编号
    # SPMI 支持
    编号
    未设置# CONFIG_SPMI
    未设置# CONFIG_DM_热力

    编号
    #定时器支持
    编号
    CONFIG_TIMER = y
    未设置# CONFIG_TIMER_EARLY
    未设置# CONFIG_Altera_timer
    CONFIG_OMAP-TIMER=y

    编号
    # TPM 支持
    编号
    CONFIG_USB=y
    CONFIG_DM_USB=y

    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_XHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_XHCI
    未设置# CONFIG_USB_OHCCI_generic
    未设置# CONFIG_USB_EHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_EHCI
    未设置# CONFIG_USB_DWC3

    编号
    # MUSB 控制器驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
    CONFIG_USB_MUSB_Gadget=y
    CONFIG_USB_MUSB_TI=y

    编号
    ULPI 驱动器
    编号

    编号
    # USB 外设
    编号
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_keyboard
    CONFIG_USB_Gadget=y
    # CONFIG_USB_GADGET_Atmel_USBA 未设置
    # CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG 未设置
    未设置# CONFIG_CI_UDC
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
    CONFIG_USB_Gadget_ddownload=y
    CONFIG_G_DNL_Manufacturer="德州仪器"
    CONFIG_G_DNL_VENDOR_NUM=0x0451
    CONFIG_G_DNL_PRODUCT_NUM=0xd022

    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_DM_VIDEO

    编号
    # TrueType 字体
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO VESA
    # CONFIG_VIDEO LCD_ANX9804未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO LCD_SSD2828
    未设置# CONFIG_VIDEO_MVEBU
    未设置# CONFIG_DISPLAY
    # CONFIG_VIDEO_TEGRA20未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO 桥接器
    未设置# CONFIG_PHYS_TO_BUS

    编号
    #文件系统
    编号

    编号
    #库例程
    编号
    未设置# CONFIG_CC_Optimize libs_for_speed
    CONFIG_have 专用 libgcc=y
    未设置# CONFIG_USE_PRIVE_libgcc
    CONFIG_SYS_Hz=1000
    未设置# CONFIG_USE_TING_printf
    CONFIG_REGEX=y
    未设置# CONFIG_LIB_RAND
    未设置# CONFIG_CMD_Dhrystone
    CONFIG_RSA=y
    CONFIG_RSA_SOFTWARE_EXP=y
    未设置# CONFIG_TPM

    编号
    #散列算法支持
    编号
    未设置# CONFIG_SHA1
    # CONFIG_SHA256未设置
    # CONFIG_SHA_HW_ACCEL 未设置

    编号
    #压缩支持
    编号
    未设置# CONFIG_LZ4
    未设置# CONFIG_ERRNO_STR
    CONFIG_of_LIBFDT=y
    CONFIG_SPL_of_LIBFDT=y
    CONFIG_EFI_LOADER=y
    未设置# CONFIG_UNIT_TEST

    谢谢、
    Vinod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinod、

    在我分析 u-boot defconfig 设置之前、我建议您使用最新的 Processor SDK 版本4.01.00.06来测试系统的行为:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 当然... 我将尝试更新。

    此致、

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    关于这个问题的更新

    我们能够在多次复位后使用 SD 卡启动。 我的意思是、电路板在执行多次复位后启动、在某个随机点启动。 因此、我认为 SD 卡显然没有问题。 我认为我在配置中遗漏了一些东西或其他一些错误、我无法对其进行跟踪。 请向我建议这可能是什么错误。

    谢谢、此致、
    Vinod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果配置未更改、但有时电路板启动时、同一 SD 卡会卡住、我认为问题与配置无关。 我怀疑某些稳压器存在硬件问题或线路干扰。 导致系统不稳定。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

    感谢您的回复。 正如您猜的那样、这可能是硬件的问题。

    这里有一个小的更新:
    我发现工作场景和非工作场景之间的日志中有一个差异。 我只是在这里发布、以便您可以从中找到一些东西。

    在工作案例中:
    HDR 读取扇区300、计数= 0

    在非工作情况下:
    HDR 读取扇区300、计数= 1

    我真的不知道这背后的问题是什么。 您对此差异有什么了解吗?

    您能给我建议吗?我们如何以及如何检查硬件是否存在此问题? 以便我们可以确保它是硬件问题。

    谢谢、
    Vinod