工具/软件:Linux
您好!
我无法启动具有 AM3351芯片的定制板。 重点是、同一电路板使用另一个 SD 卡进行引导、其中包含我们使用 ti-SDK 构建的映像。 我已将相同的文件复制到不同的 SD 卡中,该卡将错误“Magic Header *not *** found nread 190 sectors to 80800000"(魔法标题*not ***未找到 nread 190扇区至80800000")。 我尝试过2种不同的制造商 SD 卡、两种 SD 卡都面临相同的问题。 我仍然无法理解主板如何使用一个 SD 卡启动、也无法使用另2个 SD 卡启动(完全是我尝试了3个)。 有人能帮我解决这个问题吗?
这是日志、
U-Boot SPL 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年11月2日- 13:04:18)
SDRAM 测试...
SDRAM 正常...
BOOT_params = 4030cdcc NON_SECURE_SRAM_START = 402f0400 NON_SECURE_SRAM_END = 40310000
omap_boot_params->boot_device=8
gD->arch.omap_boot_device=8
gD->arch.omap_boot_mode=2.
WAIT_TO_EVENT 中超时:STATUS=0000
检查总线0的 PADS /上拉电阻是否配置正确
gD->arch.omap_boot_device=8
正在尝试从 boot_name_table[i].name =MMC1引导
SPL:SPL_LOAD_IMAGE
CONFIG_SPL_MMC_support
gD->arch.omap_boot_device=8
SPL:MMC 引导模式:RAW
MMC_LOAD_IMAGE_RAW_OS:MMC 块读取错误
HDR 读取扇区300、计数= 1
发现合适
Magic Header *not ***找到了190个扇区至80800000
我尝试通过 Google 解决此错误、但我找不到任何可以解决此错误的方法。 请在这方面帮助我。
谢谢、
Vinod