工具/软件:Linux
请查看以下详细信息和查询。
~# fdisk -l
磁盘/dev/mmcblk0:116MB、116523008字节
4个缸盖、16个扇区/履带、3556个气缸
单位= 64 * 512 = 32768字节的圆柱体
器件引导启动结束块 ID 系统
/dev/mmcblk0p1 73 200 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p2 201 328 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 329 872 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 873 3556 85888 5扩展
/dev/mmcblk0p5 877 1420 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 1425 1488 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 1493 1556 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p8 1573 1668 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p9 1673 1768 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p10 1773 1836 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p11 1841 1904 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p12 1909 2196 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p13 2201 2488 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p14 2493 2940 14336 83 Linux
/dev/mmcblk0p15 2945 3392 14336 83 Linux
用于 rootfs 的分区/dev/mmcblk0p13。 但它处于只读模式。
为了进行调试、我需要更改/dev/mmcblk0p13.的读写权限
您能否共享转换为读写的过程?
基于 sashfs 的分区/dev/mmcblk0p13。
~#安装
/dev/root on / type squashfs (ro、relatme)
请分享您的意见。