This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:将 eMMC rootfs 更改为 RW 分区

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636983/linux-changing-emmc-rootfs-to-rw-partition

工具/软件:Linux

请查看以下详细信息和查询。

~# fdisk -l

磁盘/dev/mmcblk0:116MB、116523008字节
4个缸盖、16个扇区/履带、3556个气缸
单位= 64 * 512 = 32768字节的圆柱体

器件引导启动结束块 ID 系统
/dev/mmcblk0p1 73 200 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p2 201 328 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 329 872 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 873 3556 85888 5扩展
/dev/mmcblk0p5 877 1420 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 1425 1488 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 1493 1556 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p8 1573 1668 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p9 1673 1768 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p10 1773 1836 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p11 1841 1904 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p12 1909 2196 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p13 2201 2488 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p14 2493 2940 14336 83 Linux
/dev/mmcblk0p15 2945 3392 14336 83 Linux

用于 rootfs 的分区/dev/mmcblk0p13。 但它处于只读模式。

为了进行调试、我需要更改/dev/mmcblk0p13.的读写权限

您能否共享转换为读写的过程?

基于 sashfs 的分区/dev/mmcblk0p13。

~#安装
/dev/root on / type squashfs (ro、relatme)


请分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么处理器? 这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 Beagle Black 和 Linux Kernel 3.12
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多不同的技术可以使 sashfs 在 Internet 中被描述为可写。 请检查它们。