This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:Starterware

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636719/tms320c6747-starterware

器件型号:TMS320C6747


你好

我想问如何将 C6748 Starterware 修改为 C6747使用 Starterware

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他人提出了这个问题。 一些线程:

    e2e.ti.com/.../143915
    e2e.ti.com/.../529908

    至于外设控制器、C6747几乎是 C6748的子集。 只要您不使用不存在的控制器或不存在的实例,大多数 Starterware 驱动程序代码就应该起作用。 处理器之间的引脚多路复用器差异很大。 需要小心地重写该代码。 DMA 模型也略有不同。 DMA 示例需要重写。 您尝试使用什么功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复
    起初、我使用 Starterware 通过 GPIO 控制 LED 尝试使用 C6747、通过修改.cmd 文件成功实现了我想要的结果。 稍后、但当我使用 UART 中断接收数据并将其原样发送时、发送和接收的数据总是不同的、考虑到几天没有答案、非常痛苦。 总的问题仍然存在。 CMD 文件。 这是我的程序。
    再次感谢!

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您难以查看代码片段。 您有许多文字常量、需要花费大量精力来跟踪。 此外、某些已定义的常量的值也未显示在代码片段中。 您应该布置完整的项目而不是图像。 更易于查看。

    我已在此处将一些 C6748 Starterware 示例的端口发布到 C6747:
    e2e.ti.com/.../637043

    建议您在上面的链接中尝试 UART 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的朋友,非常感谢您的回复。
    我将查看您的程序。
    再次感谢! 祝你生活愉快!