请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好、德州团队、
我正在阅读 e2e.ti.com/.../614810 主题
我还有一个问题没有在本主题中得到解答。
我正在考虑在 AM3352中使用2个 DDR2 PN、我注意到这两个 PN 之间只有3个参数发生变化:TRAS、TRC 和 tWTR。 第一个 PN 使用 tras = 40ns、trc = 55ns、tWTR = 7、5ns。 第二个 PN 使用 TRAS=45ns、TRC=57.5ns、tWTR=10ns。
所有其余参数都是相等的、因为这3个参数非常接近、是否可以考虑每个参数的较高值、并使两个 PN 都只有一个配置有效? 如果这会影响性能、则没有问题(因为值将高于建议值)。
非常感谢您的帮助!