This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:不带优化时序配置的 DDR2

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636498/linux-am3352-ddr2-without-optimized-timing-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好、德州团队、

我正在阅读 e2e.ti.com/.../614810 主题

我还有一个问题没有在本主题中得到解答。

我正在考虑在 AM3352中使用2个 DDR2 PN、我注意到这两个 PN 之间只有3个参数发生变化:TRAS、TRC 和 tWTR。 第一个 PN 使用 tras = 40ns、trc = 55ns、tWTR = 7、5ns。 第二个 PN 使用 TRAS=45ns、TRC=57.5ns、tWTR=10ns

所有其余参数都是相等的、因为这3个参数非常接近、是否可以考虑每个参数的较高值、并使两个 PN 都只有一个配置有效? 如果这会影响性能、则没有问题(因为值将高于建议值)。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您的方法对我来说很好。 TRAS、TRC 和 tWTR 都是最小参数。 因此、如果使用2个器件的较高值、它应该满足您拥有的两个 DDR2器件的时序要求。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Biser!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sivak!!