This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:内存问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636781/am3352-memory-questions

器件型号:AM3352

在当前设计中、我们使用 TI 的 P/N AM3352 ( MPU Sitara)。

MPU 连接到 eMMC P/N MTFC4GLDDQ-4M IT 和 DDR3 P/N  MT41K256M16HA-125:E。两者均已停产。

DDR3的替代产品是 Micron 的 P/N  MT41K256M16TW-107:P

 MPU 是否支持该 P/N?

  迁移到新的 DDR3时是否需要软件更改? 还是转向新的 P/N 是透明的?

 对于 eMMC,有两个 p/n 可供使用(相同的封装,不更改布局):  

 1. 8G eMMU P/N: MTFC8GACANA-4M IT

 2. 4G eMMU P/N :MTFC4GACANA-4M IT

 MPU 是否同时支持 P/N?

  迁移到4G eMMU/8G eMMU 时是否需要软件更改? 还是转向新的 P/N 是透明的?