请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 在当前设计中、我们使用 TI 的 P/N AM3352 ( MPU Sitara)。
MPU 连接到 eMMC P/N MTFC4GLDDQ-4M IT 和 DDR3 P/N MT41K256M16HA-125:E。两者均已停产。
DDR3的替代产品是 Micron 的 P/N MT41K256M16TW-107:P
MPU 是否支持该 P/N?
迁移到新的 DDR3时是否需要软件更改? 还是转向新的 P/N 是透明的?
对于 eMMC,有两个 p/n 可供使用(相同的封装,不更改布局):
1. 8G eMMU P/N: MTFC8GACANA-4M IT
2. 4G eMMU P/N :MTFC4GACANA-4M IT
MPU 是否同时支持 P/N?
迁移到4G eMMU/8G eMMU 时是否需要软件更改? 还是转向新的 P/N 是透明的?