工具/软件:Linux
是可用于 AM437x 电路板诊断的源代码。 如果是、我可以从哪里下载它?
谢谢 Yo
Ed D'Entremont
L3技术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
是可用于 AM437x 电路板诊断的源代码。 如果是、我可以从哪里下载它?
谢谢 Yo
Ed D'Entremont
L3技术
我们正在寻找 TI 在交付电路板之前运行的电路板诊断、以减少退货量。 当我在该网站上查看 AM43xx 电路板 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM43xx_Hardware_Diagnostics 时 、我看到了二进制文件、但没有指向源文件的链接。 当我查看此站点 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Starter_Kit_Diagnostics 以了解 AM335x 电路板时、我会看到 指向这些电路板的诊断软件的链接。 我了解这些电路板的软件 是开源的。 谢谢 Ed
EVM 诊断程序现已集成到我们 的 Processor SDK RTOS 软件产品中。 所有与电路板相关的软件均可在称为平台开发套件(PDK)的组件中找到。 如果您下载 SDK 的最新版本、则诊断程序位于文件夹路径 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\board\diag 下
大多数诊断测试均设计为从 SD 引导加载和运行。 下面提供了有关如何构建和运行诊断程序的文档:
特别是对于 AM437x,您可以使用调用该构建:
cd pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\board\diag 使 evmAM437x
//对于 SD 引导、请使用"make evmAM437x_sd"
或
cd pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\board\diag
制作 skAM437x
//对于 SD 引导、请使用"make skAM437x_sd"
注意:请确保按照此处所述设置 SDK 构建环境:
此致、
Rahul