This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:AM437x 电路板诊断源

Guru**** 2588145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636508/rtos-am437x-board-diagnostics-sources

工具/软件:Linux

是可用于 AM437x 电路板诊断的源代码。 如果是、我可以从哪里下载它?

谢谢 Yo

Ed D'Entremont

L3技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更具体吗? "AM437x 电路板诊断"是指什么封装? 您在哪里看到了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找 TI 在交付电路板之前运行的电路板诊断、以减少退货量。  当我在该网站上查看 AM43xx 电路板 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM43xx_Hardware_Diagnostics 时 、我看到了二进制文件、但没有指向源文件的链接。 当我查看此站点 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Starter_Kit_Diagnostics 以了解 AM335x 电路板时、我会看到 指向这些电路板的诊断软件的链接。 我了解这些电路板的软件 是开源的。 谢谢 Ed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 AM437x wiki 页面顶部阅读了免责声明?

    免责声明:
    这些诊断程序作为参考提供、可为测试板提供帮助。 不暗示或不提供任何支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有要求支持,我要求了消息来源,我有41年的经验,我想我可以弄清楚事情!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有任何罪行是指您的免责声明。 它只是意味着该软件按"原样"以二进制格式提供、并且源代码不公开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、此网站 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Starter_Kit_Diagnostics 具有相同的免责声明和指向来源的链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 诊断程序现已集成到我们 的 Processor SDK RTOS 软件产品中。 所有与电路板相关的软件均可在称为平台开发套件(PDK)的组件中找到。 如果您下载 SDK 的最新版本、则诊断程序位于文件夹路径 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\board\diag 下

    大多数诊断测试均设计为从 SD 引导加载和运行。 下面提供了有关如何构建和运行诊断程序的文档:

    特别是对于 AM437x,您可以使用调用该构建:

    cd pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\board\diag
    
    使 evmAM437x 

      

    //对于 SD 引导、请使用"make evmAM437x_sd"

    cd pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\board\diag

    制作 skAM437x

    //对于 SD 引导、请使用"make skAM437x_sd"

    注意:请确保按照此处所述设置 SDK 构建环境:

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Biser 指向这个线程。
    虽然由于各种原因、AM335x 类似的诊断在源代码方面不适用于 AM437x、但我们在处理器 SDK 中提供了替代软件库、可帮助您实现最终目标、这是正确的。
    我将与另一位软件同事沟通、他将为您提供这些资源、希望这些资源能有所帮助。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢在本主题中提供帮助的所有人。 我正在查看代码。 ED