This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2xx A15频率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636306/tda2sx-tda2xx-a15-frequency

器件型号:TDA2Sx

大家好、

是否有人知道如何更改默认值为750MHz 的 A15 CPU 的频率?

我还将在 A15上使用 SMP。 Vsdk 版本为2.9、我在所有内核上使用 SYS/BIOS。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Vision SDK 中更改频率的一种方法是从 Starterware 获取:

    [引述]

    SBL 支持 TDA2xx/TDA2Ex 和 TDA3xx 器件的三种不同的运算:opp_nom、opp_high 和 opp_od。 对于 TDA2xx 器件、SBL 仅多一个 OPP:OP_LOW。 可以使用构建选项 OPPMODE=来设置不同的 opps 。 默认情况下、选择 OP_nom。 构建命令如下所示

    [/报价]

    $gmake–s SBL platform= BOOTMODE= OPPMODE= 

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    对于 TDA2xx,我能否使用 OPPMODE=opp_high 进行构建? 其他任何地方需要修改?
    如果是,频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user1427660"]对于 TDA2xx,我能否使用 OPPMODE=opp_high 构建?

    是的。

    [引用 user="user1427660"]需要修改的其他任何位置?

    我不认为、不知道构建参数应该足够了。 尝试一下。

    [引用 user="user1427660"]如果是,频率是多少?

    频率因器件型号而异。 请参阅器件数据手册、了解您的器件型号支持的频率。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我只需查看源代码。 遗憾的是、我发现 VSDK 2.9仅支持2种频率配置、所以我认为构建选项 OPPMODE=OPP_HIGH 不是我们所希望的。

    pmhalPrcmDpllConfig_t *pDpllMpuCfg_20[]=

    &dpllMpuCfgOppLow_20、
    &dpllMpuCfgOpp100_20、
    &dpllMpuCfgOpp100_20、
    &dpllMpuCfgOpp100_20
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TDA2xx 器件上、对于除 OPP 低电平以外的所有运算、支持的最大 A15内核频率为750MHz。
    如果要对此进行修改、则需要更改结构 dpllMpuCfgOpp100_20中的 m、n 值。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我可以补充、最大支持频率根据器件速度等级进行限制。 请参阅特定器件数据手册中的速度等级最大频率表、以检查您的器件支持的最大频率、

    此致、
    Mariya