大家好、
是否有人知道如何更改默认值为750MHz 的 A15 CPU 的频率?
我还将在 A15上使用 SMP。 Vsdk 版本为2.9、我在所有内核上使用 SYS/BIOS。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否有人知道如何更改默认值为750MHz 的 A15 CPU 的频率?
我还将在 A15上使用 SMP。 Vsdk 版本为2.9、我在所有内核上使用 SYS/BIOS。
谢谢。
您好!
在 Vision SDK 中更改频率的一种方法是从 Starterware 获取:
[引述]
SBL 支持 TDA2xx/TDA2Ex 和 TDA3xx 器件的三种不同的运算:opp_nom、opp_high 和 opp_od。 对于 TDA2xx 器件、SBL 仅多一个 OPP:OP_LOW。 可以使用构建选项 OPPMODE=来设置不同的 opps 。 默认情况下、选择 OP_nom。 构建命令如下所示
[/报价]
$gmake–s SBL platform= BOOTMODE= OPPMODE=
谢谢
Alex
您好!
[引用 user="user1427660"]对于 TDA2xx,我能否使用 OPPMODE=opp_high 构建?
是的。
[引用 user="user1427660"]需要修改的其他任何位置?
我不认为、不知道构建参数应该足够了。 尝试一下。
[引用 user="user1427660"]如果是,频率是多少?
频率因器件型号而异。 请参阅器件数据手册、了解您的器件型号支持的频率。
谢谢
Alex