工具/软件:Linux
我们执行了一组实验来了解 netcp 行为及其配置的 pktdma。
1.我们发现,在 K2H 的情况 下,没有引导模式,hello words 示例运行正常,它将 “hello word”发送到其他 PC,并通过运行 Windows 应用程序返回接收到的内容来接收。
我们在这里发现 、netcp 数据包 DMA RX 和 TX 通道能够通过 cpi 模块启用。
2.在 ARM 中运行 Linux 时情况也是如此,但在 DSP 中加载 hello world 应用程序时,只能从 DSP 访问以太网链路。
现在是 K2E。
1A、当 EVM 配置为无引导模式时、与在 DSP 中加载的 hello world 应用程序相同。我们 在这里发现 、netcp 数据包 DMA RX 和 TX 通道 始终 处于禁用状态。
这种行为 是不可理解的。
请告诉我们 NETCP 的 pktt DMA Rx 和 TX 通道如何始终禁用,即使是在没有引导模式的情况下强制启用它?
缺少什么??