主题中讨论的其他器件:PCM1864、
你(们)好
最近、我正在使用嵌入式语音识别器我使用 c5535板、我仅使用一个麦克风运行该板
我想将 PCM1864CMB 直接连接到 c5535、而无需任何预处理 阶段、您能给您任何如何将 CMB 电路板直接连接到 c5535的想法
提前感谢
此致、谢谢
K.T.J.Sarath Chandra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
最近、我正在使用嵌入式语音识别器我使用 c5535板、我仅使用一个麦克风运行该板
我想将 PCM1864CMB 直接连接到 c5535、而无需任何预处理 阶段、您能给您任何如何将 CMB 电路板直接连接到 c5535的想法
提前感谢
此致、谢谢
K.T.J.Sarath Chandra
KTR、
我认为您无法将 CMB 的所有8个麦克风连接到 C5535 eZdsp。 仅仅是 I2S 线路不够。
您可以使用 I2S0和 I2S1实例从 CMB 连接4个麦克风、如下所示。 它们位于板的边缘连接器上。 还有 LMB http://www.ti.com/tool/TIDA-01470 、您可能只想查看4个麦克风。
请记住、CMB 上的 PCM1864是 I2S 上的主器件、您必须将 DSP I2S 实例配置为从器件。
另请参阅 https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/637967#pi317310=5 、其中我帮助某人使用 LMB 但使用1个 I2S 实例将音频从 EVM5517管道传输到 C5535ezdsp。 此帖子应包含一些对您也有帮助的信息。
Lali
你好 Lali
感谢您的回复
当我将 CMB 直接连接到 c5535电路板时、它不工作、但当我通过耳机(单麦克风)连接时、它工作正常。
当我将 CMB 连接到 c5535时、我正在进行一些连接错误、但我不理解我在哪里做了错误。
此外、我还进行了连接、如上面的连接中所述
我从 CMB 到 c5535的连接如下
CMB C5535_引脚编号 C5535_信号_名称
GND 1 GND
3V3 59 3V3
12C_SCL 19 I2C_SCL
12C_SDA 17 I2C_SDA
I2S BCLK 45 I2S0_CLK
I2S LRCLK 51. I2S0_FS
DSP 数据1 47 I2S0_RX
DSP BCLK 33 I2C1_CLK
DSP LRCLK 39 I2C1_FS
DSP DATA2 35 I2S1_RX
这些是我从 CMB 到 c5535之间的联系、我能知道我哪里出了错误、或者我需要做哪些改进
谢谢、此致
k.t.r