器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Linux
您好!
状态:
1) 如描述的那样,AD 在内核中被激活... 将 zImage 复制 zImage 到/boot... 好的
2) 制作模块并制作安装模块..... 已验证、正常
3) 将所述的 devicetree 内容附加到 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebreblu.dts,使 AM335x-bonebreblu.dTB 复制 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebreblu.dTB 到/boot 中
tscadc{(&T)
ADC{
TI、ADC 通道=<4 5 6 7>;
};
};
4) 重新启动、 lsmod 未列出 ti_am335x_adc
在 modprobe ti_am335x_adc 之后 、就会出现该问题
lsmod | grep ti_am
TI_AM335x_ADC 6837 0
TI_AM335x_tscadc 6162 1 ti_AM335x_adc
5) 但我看不到 这些器件
LS -al /sys/bus/iio/devices/iio:device0/
LS:/sys/bus/iio/devices/iio:device0/:没有这样的文件或目录
LS -al /sys/bus/iio/devices
drwxr-xr-x 2 root 用户0 Mar 2615:17。
drwxr-xr-x 4 root 用户0 Mar 2615:17。
缺少什么?