This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard-X15:缺少 U-boot 命令

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/685670/beagleboard-x15-u-boot-commands-missing

器件型号:BeagleBoard-X15

大家好、我在使用 BeagleBoard-X15时、我的板上没有 UMS 和 TFTP 等 u-boot 命令。 有任何补丁可用于启用这些命令或任何编译错误  

我 仅关注此链接

eewiki.net/.../BeagleBoard-X15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    请尝试使用最新 AM57x PSDK 的 u-boot 通信:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html

    software-dl.ti.com/.../Release_Specific.html

    2.1.5.1. U-Boot
    HEAD 提交:c68ed086bd00054e28c46e033385f79104c3f84c MMC:omap_hsmmc:响应后处理命令和数据错误
    日期:2017年12月20日11:21:41 CST
    UBoot 版本:2017.01
    UBoot 说明:v2017.01-457-gc68ed08
    克隆:Git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git
    分支:TI-u-boot-2017.01
    UBoot 标签:ti2017.06


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只使用 AM572x TI PSDK v4.03附带的 U-Boot 2017.01进行测试、并提供 tftp 命令:

    => tftp
    以太网@48484000正在等待 PHY 自动协商完成…


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Pavel Botev

    我有另一个疑问、请通过以下链接尝试

    eewiki.net/.../BeagleBoard-X15

    因为我面临一些误差

    编译的 U-Boot 步骤为

    1) git 克隆 github.com/.../u-boot
    2) 2) cd u-boot/
    3) git 签出 v2017.01 -b tmp

    从下面的步骤开始,我将遇到问题:站点回复,服务器中会发生意外的故障,如下所示...

    4) git pull - no-edit git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git ti-u-boot-2017.01
    5) 5) git 结帐590c7d7fe15d06a4d708403d3234bcd01cd039e1
    6) wget -c rcn-ee.com/.../0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
    7)补丁-p1 < 0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
    8) 8)使 arch=arm cross_compile=${CC}distclean
    9) 9)使 arch=arm cross_compile=${CC}am57xx_evm_defconfig
    10) 10)使 arch=arm cross_compile=${CC}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我清除了上述错误。

    感谢您的回复。

    然后、我会遇到新的问题、例如启用某些命令行界面、如 UMS 和 TFTP。

    当我启用命令 UMS 时、我在下面附加了错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) git 克隆 github.com/.../u-boot
    2) 2) cd u-boot/
    3) git 签出 v2017.01 -b tmp

    从下面的步骤开始,我将遇到问题:站点回复,服务器中会发生意外的故障,如下所示...

    4) git pull - no-edit git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git ti-u-boot-2017.01
    5) 5) git 结帐590c7d7fe15d06a4d708403d3234bcd01cd039e1
    6) wget -c rcn-ee.com/.../0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
    7)补丁-p1 < 0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
    8) 8)使 arch=arm cross_compile=${CC}distclean
    9) 9)使 arch=arm cross_compile=${CC}am57xx_evm_defconfig
    10) 10)使 arch=arm cross_compile=${CC}

    请尝试使用官方的 TI u-boot:

    TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05/board-support/u-boot-2017.01

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    能不能有人告诉我们如何在 U-Boot 中启用 UMS 命令、或者给出如下步骤和源代码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    请在 u-boot-2017.01/configs/am57xx_evm_defconfig 文件中添加以下行

    + CONFIG_CMD_USB_MUS_STORAGE=y

    然后、按照以下准则生成新的 u-boot:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Pavel Botev、

                     我添加了'CONFIG_CMD_USB_MUS_STORAGE=y'、然后也会出现相同的错误

                     我附加了下面的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    我遇到与 AM57x PSDK v4.03附带的 u-boot-2017.01相同的错误。

    您能否尝试使用 DRA7x PSDK v3.04附带的 u-boot-2016.11 (链接如下)?

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此 u-boot 附带默认启用的 UMS 命令。 请使用 am57xx_evm_defconfig 构建它。

    以下 wiki 提供了一些有关 UMS 使用情况的信息:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在 u-boot 中获取该 UMS 命令、并且我尝试了在以前的表单中发布的所有结果。
    以解决该问题。 如果对我所做的事情有任何疑问,请见我的上述表格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用随 DRA7x PSDK v3.04一起提供的 u-boot-2016.11