请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BeagleBoard-X15 大家好、我在使用 BeagleBoard-X15时、我的板上没有 UMS 和 TFTP 等 u-boot 命令。 有任何补丁可用于启用这些命令或任何编译错误
我 仅关注此链接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在使用 BeagleBoard-X15时、我的板上没有 UMS 和 TFTP 等 u-boot 命令。 有任何补丁可用于启用这些命令或任何编译错误
我 仅关注此链接
1) git 克隆 github.com/.../u-boot
2) 2) cd u-boot/
3) git 签出 v2017.01 -b tmp
从下面的步骤开始,我将遇到问题:站点回复,服务器中会发生意外的故障,如下所示...
4) git pull - no-edit git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git ti-u-boot-2017.01
5) 5) git 结帐590c7d7fe15d06a4d708403d3234bcd01cd039e1
6) wget -c rcn-ee.com/.../0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
7)补丁-p1 < 0001-beagle_x15-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
8) 8)使 arch=arm cross_compile=${CC}distclean
9) 9)使 arch=arm cross_compile=${CC}am57xx_evm_defconfig
10) 10)使 arch=arm cross_compile=${CC}
请尝试使用官方的 TI u-boot:
TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05/board-support/u-boot-2017.01
或
此致、
帕维尔