This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733454/am3352-am3352

器件型号:AM3352

您好!

目前、我们的 BOM 中包含 AM3352BZCZD80。 外的软件团队担心速度不是1GHz

 

800MHz Cortex A8、芯片修订版2.1、采用324BGA (ZCZ、0.8mm 间距)封装、温度范围为-40°C 至+90°C

 

如果我们需要1GHz 版本,我们有哪些选项?

 

AM3352BZCZ100  1000MHz Cortex A8、器件修订版2.1、采用324BGA (ZCZ、0.8mm 间距)封装、温度范围为0°C 至+90°C

 

 

 

我们能否在低于0°C 的600MHz 下使用 AM3352BZCZ100

我们能否在20°C 至55°C 的1000MHz 下使用 AM3352BZCZD80?

 

谢谢、

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Jani Isoo"]我们能否在低于0°C 的600MHz 下使用 AM3352BZCZ100

    我们能否在20°C 至55°C 的1000MHz 下使用 AM3352BZCZD80?[/QUERP]

    这两个问题的答案都是否定的。 您可以改用 AM3352BZCZA100。