https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733454/am3352-am3352
器件型号:AM3352您好!
目前、我们的 BOM 中包含 AM3352BZCZD80。 外的软件团队担心速度不是1GHz
800MHz Cortex A8、芯片修订版2.1、采用324BGA (ZCZ、0.8mm 间距)封装、温度范围为-40°C 至+90°C
如果我们需要1GHz 版本,我们有哪些选项?
AM3352BZCZ100 1000MHz Cortex A8、器件修订版2.1、采用324BGA (ZCZ、0.8mm 间距)封装、温度范围为0°C 至+90°C
我们能否在低于0°C 的600MHz 下使用 AM3352BZCZ100
我们能否在20°C 至55°C 的1000MHz 下使用 AM3352BZCZD80?
谢谢、
Jani