This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:用例故障时的 TIDL SSD 模型

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/751364/tda2exevm-tidl-ssd-model-on-usecase-fail

器件型号:TDA2EXEVM

您好、TIDL 专家、

我使用 TIDL0.01.02.00。

我有一个经过修改的 Jacinto SSD 模型、其中包含大量检测器头。(10个检测器头)

它无法在用例上正常工作。 它卡住了、我 甚至看不到统计数据。

IPU1-0] 16.372079 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-0] 16.372201 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 243176 B (237KB)
[IPU1-0] 16.372354 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
[IPU1-0] 16.372506 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x89c03000、总大小= 368037888 B (350MB)、可用大小= 239153152 B (228MB)
[IPU1-0] 16.372689 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ b0xb00000、总大小= 127360 B (0 MB)、可用大小= 92800 B (0 MB)
[IPU1-1] 16.373055 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 16.373177 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 643368 B (628KB)
[主机] 16.373543 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机] 16.373543 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144KB)、可用大小= 623664B (6090KB)

我对模型做了一些实验、我尝试减少模型的头部。(开始从顶部移除)

它最终在8个磁头上工作。 FPS 为24。

但如果人数超过9人,这是不可行的。

这是否有任何可能的原因?

它不应从24 FPS 降至0 FPS?

我在模型上使用模型导入跟踪转储,并且使用正确。

我没有调试器、因此无法使用 testBench。

我期待您的回答。

非常感谢。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们仅在 TIDL 中使用4个和5个磁头测试了 SSD、因此不确定更多磁头的行为。

    有关 TIDL 每层的更详细限制、请参阅用户指南中的 TIDL 限制部分。

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是的、我参考用户指南并了解每个层的限制。
    但我认为我的模型中的每一层都是正确的。(基于 Jacinto 的模型)
    从用户指南中,我无法获取有关此崩溃的任何其他信息。
    您能给我更多的建议来帮助我解决这个问题吗?
    谢谢。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔

    请检查您是否能立即回复。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们仅在 SSD 层支持多达6个磁头。 不支持10个刀头