您好、TIDL 专家、
我使用 TIDL0.01.02.00。
我有一个经过修改的 Jacinto SSD 模型、其中包含大量检测器头。(10个检测器头)
它无法在用例上正常工作。 它卡住了、我 甚至看不到统计数据。
IPU1-0] 16.372079 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-0] 16.372201 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 243176 B (237KB)
[IPU1-0] 16.372354 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
[IPU1-0] 16.372506 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x89c03000、总大小= 368037888 B (350MB)、可用大小= 239153152 B (228MB)
[IPU1-0] 16.372689 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ b0xb00000、总大小= 127360 B (0 MB)、可用大小= 92800 B (0 MB)
[IPU1-1] 16.373055 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 16.373177 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 643368 B (628KB)
[主机] 16.373543 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机] 16.373543 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144KB)、可用大小= 623664B (6090KB)
我对模型做了一些实验、我尝试减少模型的头部。(开始从顶部移除)
它最终在8个磁头上工作。 FPS 为24。
但如果人数超过9人,这是不可行的。
这是否有任何可能的原因?
它不应从24 FPS 降至0 FPS?
我在模型上使用模型导入跟踪转储,并且使用正确。
我没有调试器、因此无法使用 testBench。
我期待您的回答。
非常感谢。
此致、
Jason