当从 nandflash 启动时,uboot 连接 ubi 设备,花费了将近10秒。太长了,如何改进?
我已设置
# define CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP 1.
# define CONFIG_MTD_UBI_FASTAP_AUTOCONVERT 1.
在 include/configs/AM335x-evm.h 中、但它不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当从 nandflash 启动时,uboot 连接 ubi 设备,花费了将近10秒。太长了,如何改进?
我已设置
# define CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP 1.
# define CONFIG_MTD_UBI_FASTAP_AUTOCONVERT 1.
在 include/configs/AM335x-evm.h 中、但它不起作用。
感谢您的关注!
u-boot-2017.01+gitAUTOINC+c68ed086bd-gc68ed086bd
Linux-rt-4.9.69+gitAUTOINC+7069a470d5-g7069a470d5
从 nandflash 引导,此过程太慢,耗时将近10秒。
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:cpsw、USB_ether
按任意键停止自动引导:0
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
正在从 nand 引导...
ubi0:默认 fastmap 池大小:185
ubi0:默认 fastmap WL 池大小:92
ubi0:连接 mtd1
ubi0:扫描完成
ubi0:附加的 mtd1 (名称"MTD=5"、大小474 MIB)
ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
ubi0:良好的 PEB:3794、不良 PEB:0、损坏 PEB:0
ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
ubi0:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列号:1792844026
ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:3794、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
正在将文件'BOOT/AM335x-EVM.dtb'加载到 addr 0x88000000...
完成
NAND 读取:器件0偏移量0x1c0000、大小0x400000
4194304字节读取:正常
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8df05000,结束8df13384... 好的
将 eth0和 eth1固定为 PRUSS 以太网
未找到节点/pruss_eth。 请更新 dtb。
正在启动内核...