This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:如何提高 uboot 连接 ubi 器件的速度。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/749450/processor-sdk-am335x-how-to-improve-the-speed-of-uboot-attaching-ubi-device

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

当从 nandflash 启动时,uboot 连接 ubi 设备,花费了将近10秒。太长了,如何改进?

我已设置

# define CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP 1.

# define CONFIG_MTD_UBI_FASTAP_AUTOCONVERT 1.

在 include/configs/AM335x-evm.h 中、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您使用的 U-boot 和 Linux 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注!
    u-boot-2017.01+gitAUTOINC+c68ed086bd-gc68ed086bd
    Linux-rt-4.9.69+gitAUTOINC+7069a470d5-g7069a470d5

    从 nandflash 引导,此过程太慢,耗时将近10秒。

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    卡未响应电压选择!
    正在从 nand 引导...
    ubi0:默认 fastmap 池大小:185
    ubi0:默认 fastmap WL 池大小:92
    ubi0:连接 mtd1
    ubi0:扫描完成
    ubi0:附加的 mtd1 (名称"MTD=5"、大小474 MIB)
    ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    ubi0:良好的 PEB:3794、不良 PEB:0、损坏 PEB:0
    ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    ubi0:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列号:1792844026
    ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:3794、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    正在将文件'BOOT/AM335x-EVM.dtb'加载到 addr 0x88000000...
    完成

    NAND 读取:器件0偏移量0x1c0000、大小0x400000
    4194304字节读取:正常
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8df05000,结束8df13384... 好的
    将 eth0和 eth1固定为 PRUSS 以太网
    未找到节点/pruss_eth。 请更新 dtb。

    正在启动内核...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您是否使用 AM335x TI 板(EVM、入门套件、BBB、ICE)或定制板?

    确保您已与 u-boot 用户指南对齐:

    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_U-Boot.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有其他与主题相关的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔