This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:tda2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750262/tda2-tda2

器件型号:TDA2

尊敬的 TI,

           一个奇怪的错误,我发现 在我运行 TIDL 演示 ,后、输出检测 ROI 坐标不正确!

           如下所示,我打印了检测到的矩形坐标,然后检查矩形坐标的输出值,几乎所有这些都不是准确的位置。

            是否需要从变量 pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos 中减去任何常量值 ,甚至 pObjectDateDesc->objHeight 和 pObjectDateDesc->objWth 需要乘以恒定系数?

         期待您的回复、亲爱的您好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否指定正在运行的演示和使用的器件?

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 tda2x EVM 板上使用 TIDL 进行物体检测
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否参阅以下 e2e 线程以了解 TIDL 检测输出的格式并绘制方框、
    e2e.ti.com/.../679186

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的
             事实上,此页面不是我想要的正确信息。
              是否可以检查文件"vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\objectdetection\objectDrawLink_algPlugin.c"? 在此文件中,  当检测到车辆时,我打印变量 pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos,甚至 pObjectDateDesc->objHeight 和 pObjectDateDesc->objWith,但结果矩形与图像中的真实车辆对象相距较远。
              结果坐标?是否有任何数学关系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面的主题中讨论了相同的问题、因此关闭了此主题。
    e2e.ti.com/.../751274

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,任何人都能回答我在上面这个链接上的问题?