This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 的 OpenGL ES 版本

Guru**** 2536090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/745662/am5728-opengl-es-version-of-processor-sdk-android-am57x

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关使用 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 的 OpenGL ES 版本的问题。

 

问题:

您能否告诉我们"哪个版本的 OpenGL ES 支持 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X?"

 

此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matusan、

    我在 EVM 上运行了以下命令以获取版本号:

    我的板运行的是带 OpenGL ES 2.0的 TI Android SDK 5.0。

    此致、

    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    此信息非常有用!

    我会将答案发送给客户。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM5728

    大家好、TI 专家、

     

    我们的客户向我们发送了有关处理器 SDK - Android - AM57X 的其他问题、这些问题来自以下 E2E-Thread。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/745662/2754512#2754512

     

    问题:

    他们了解"TI Android SDK 5.0支持 OpenGL ES 2.0"。

    1:决定 OpenGL 版本的因素是什么? 软件问题? 或硬件(IP)问题?

    2:是否有支持 OpenGL ES 3的计划?

     

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matusan、

    接通1)

    根据 Android CDD 文档:参考: source.android.com/.../android-8.1-cdd.html
    第7.1.4节
    "如果器件实现包括屏幕或视频输出、它们将:
    [C-1-1]必须同时支持 OpenGL ES 1.0和2.0、正如 Android SDK 文档中所体现和详述的那样。"

    器件实现取决于图形组件。 当前版本支持 Android Oreo 所需的2.0版。

    接通2)
    该计划取决于多个因素、Android 在未来版本中的强制要求以及 TI Android SDK 如何实施所需的 API 级别更新。

    最好了解特定客户在 Android 产品的 OpenGL ES3.0中所关注的内容。特别是他们需要我们的处理器解决方案提供的器件实现(SW/HW)的哪一部分。
    REF: developer.android.com/.../opengl 包含有关 Android 规范级别更新以及器件实施依赖性的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的详细解释。
    此信息非常有用!
    我会将答案发送给客户。

    此致、