This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:TDA2 Linux 自动登录&运行 app.out

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/730047/linux-tda2-tda2-linux-auto-login-run-app-out

器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件:DRA742PMPDRA752

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

现在,我使用发送命令:

dra7xx-EVM 登录:root

CD /opt/vision_sdk
vision_sdk_load.sh

/app.out

我想使用自动登录 Linux 并运行 app.out、该怎么做?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    您能否尝试以 root 身份自动登录:
    e2e.ti.com/.../656992

    这用于自动运行加载脚本和 app.out:
    e2e.ti.com/.../718464

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    感谢您提供的信息、我可以以 root 身份自动登录、但 不能使用自动运行加载脚本和 app.out。

    我是同行、建议将 vsdk.service 放在/etc/systemd/system/multi-user.target.wants 中、并将 autorun.sh 放在/ OPT/VISION_SDK /中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    您是否确保两个文件都具有可执行权限? 您是否看到文件"/tmp/vsdk.log?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:
    该文件具有可执行权限、但我找不到/tmp/vsdk.log
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    您能否尝试以下步骤(请将 autorun.sh 重命名为 vsdkautorun.sh)。

    1.将 vsdkautorun.sh 复制到/etc/init.d 文件夹
    2. chmod 755 vsdkautorun.sh
    3. update-rc.d vsdkautorun.sh 默认值
    4、同步

    重新启动电路板、您应该会看到 VSDK 启动。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shravan:
    我正在尝试、但无法在那里运行和停止。
    这是我的日志:

    U-Boot SPL 2016.05-00009-gac1d50f (2018年9月17日- 14:27:06)
    DRA752-GP ES2.0
    HS200_1_8v 无 pinctrl
    无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    尝试从 MMC1引导
    读取 dra7-ipu2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-ipu1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00009-gac1d50f (2018年9月17日- 14:27:06 +0800)

    CPU:DRA752-GP ES2.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
    DRAM:4 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:199/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在3ms (53.7 KiB/s)内读取165个字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在72ms (47.1 MIB/s)内读取3554264字节
    在51ms 内读取的106677字节(2 MIB/s)
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x363bd8 ]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ff0b4... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.84-00018-gc66ba60 (Owen@Owen-virtual-machine)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#13 SMP 优先于 Mon Sep 17 14:27:52 CST 2018
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef62b000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:243264
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUID=1e7f9ebc-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:410844K/979968K 可用(6623K 内核代码、319K rwdata、2388K rodata、336K init、290K BSS、 364324K 保留、204800K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d502c (9013 KB)
    [0.000000] init:0xc08d6000 - 0xc092a000 (336 KB)
    [0.000000] .data:0xc092a000 - 0xc0979f60 (320 KB)
    [0.000000] .bss:0xc097b000 - 0xc09c3800 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000331]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000338] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000785]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000800]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000806]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000811]更新内核命令行。
    [0.000825]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000838] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000935]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000946] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001490]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001506]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001531]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001544]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001555]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001566]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001593] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.001790]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001806]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001817] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001850]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.080062] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080131]带来了2个 CPU
    [0.080143] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080150] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080155] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080534] devtmpfs:已初始化
    [0.109069] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.110052] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.313202]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.313223] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.317468] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.318323] NET:注册协议系列16.
    [0.319239] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.340228]空闲:使用调速器梯
    [0.370252] cputidle: Using regulers menu (使用调速器菜单)
    [0.378794] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.385349] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.401735] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.401749] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.411135]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.411144]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.411607] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.411616] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.412194] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451474] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.4526] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457327] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.461707]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461884]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.462045]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.462200]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.462491]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462675]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.465708] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.481133] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.553443] pcf857x 0-0020:探测
    [0.554003] pcf857x 0-0021:探测
    [0.554152] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.554551] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    [0.554757]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.554809] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.554851] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.554859] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.554883]已注册 PTP 时钟支持
    [0.554929] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.555684] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.555981] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.556309]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.557149]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.567809] NET:注册协议系列2.
    [0.568309] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.568372] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.568497] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.568547] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.568577] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.568788] NET:注册协议系列1.
    [0.569050] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.569059] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.569065] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.569072] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.570058]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.580042] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.580690] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.580721]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.580729]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.580783] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.582056]退回:池大小:64页
    [0.582209]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(Major 247)
    [0.582224]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.582236]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.582269]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.587206] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
    [0.590349] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.590361]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.590396] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.590417] MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
    [0.620377] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.620554] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.620566] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.620577] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.620586] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.620988] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.621109] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.621192] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.621207] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.621219] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.621432] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.682241]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.685631] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.695430]控制台[ttyS0]已启用
    [1.699833] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.709540] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)为8250
    [1.719578][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.725589] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.729376] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.745030]循环:模块已加载
    [1.748578] vmemexp 器件主要数字= 246
    [1.752707]注册了 vmemexp 类
    [1.756421]/dev/vmemexp 器件已注册
    [1.760555] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    [1.766226] nand:找不到 NAND 器件
    [1.770017] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.779958] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.785353] 7 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
    [1.791239]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.796402] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.802528] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.808878] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-OS"
    [1.815807] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.822508] 0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.829912]0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.836255]0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.844034] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.897184] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.903308] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
    [1.913484] libphy:48485000.mdio:探测
    [1.917557] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [1.925597] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
    [1.934309] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:be:C4:be
    [1.94101010]cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.948016] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:be:C4:bf
    [1.956623] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.962841] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.971637] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.977294] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [1.98368] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [1.990236] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [2.070952] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.108597] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.124035] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.139094] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.148936] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.155311] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.163856] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [2.169775]达芬奇-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [2.177203] NET:注册协议系列10.
    [2.182455] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.187656] NET:注册协议系列17.
    [2.192333]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.196734] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.203635]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.209864]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.216567]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.222799]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.231013] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.236079]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.241848] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [2.249094] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.256406][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.263065][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.269369][DRM]初始化了次要0上的 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.276191] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [2.318380] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
    [2.338018]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.347232] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.360432] EVM_1v8:正在禁用
    [2.363505] AIC_DVDD:正在禁用
    [2.366655] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.370396] ldousb:正在禁用
    [2.373792] ALSA 器件列表:
    [2.376775]#0:DRA7xx-EVM
    [2.380376]正在等待根设备 PARTUUUUID=1e7f9ebc-02...
    [2.594833] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [2.622253] mmc2:地址0001处的全新超高速 SDR104 SDHC 卡
    [2.639329] mmcblk1:mmc2:0001 SD8GB 7.32 GiB
    [2.645017] mmcblk1:P1 P2
    [2.707669] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [2.716291] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    [2.746022] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [2.754872] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.763069] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.771469] devtmpfs:已安装
    [2.774651]释放未使用的内核内存:336K
    [2.779129]此架构没有内核内存保护。
    [2.900529] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.937087] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.949893] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.961237] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.979701] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.008353] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.082369] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.082664]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.082817]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.131460]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [3.150556] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [3.197622]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.207087] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.217000]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [3.475942] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsdk.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.492322] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsdk.service 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [3.510420] systemd[1]:[/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsdk.service:3]未能添加对 rc.PVR 的依赖项、忽略:无效参数
    [3.613534] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.621364] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.629079] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [3.636336] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [3.643807] systemd[1]:sysinit.target:找到对 dropbear.socket/stop 的依赖
    [3.651258] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.658721] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [3.668179] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [3.699782] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [3.717550] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.748580] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [3.767378] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.787341] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.817397] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [3.837360] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [3.857455] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.877413] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.897415] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [3.917455] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.947339] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [3.975215] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.027379] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.049447] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.078103] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.147472] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.182358] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [4.207392] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.229562] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.259600] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.287404] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.33794] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.358469] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.358737] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.400646] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.433282] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [4.457431] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.488220] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [4.517566] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [5.161842] systemd-journale[140]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [5.541113] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [5.572412] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    [5.589950] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.631495] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [确定]已到达目标本地文件系统。[ 5.665690] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000

    [5.706266] remoteproc1:提供40800000.DSP
    正在启动创建易失性文件和目录...[5.743343] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中,并被认为是实验性的。

    [5.795271] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    启动加载/保存随机种子...[5.821059] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.

    [5.837550] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [5.886225] remoteproc2:41000000.dsp 现已推出
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [5.915286] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.9355557] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.954859] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [6.005703] remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    [6.041897] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [6.183344] remoteproc1:registered virtio1 (type 7)
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [6.261947] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [6.311120] SCSI 子系统已初始化
    [6.327013] remoteproc2:注册的 virtio2 (类型7)
    [6.337442] CAN 设备驱动程序接口
    [确定]已开始网络时间同步。
    [6.365963] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.418522] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.425680] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=358)
    [6.497197] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
    [6.505277] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [6.570537] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [6.653588] SCSI host0:AHCI
    [6.656728] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 342
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [6.698532][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [6.977934] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已到达目标声卡。
    [7.027195] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [7.256091] remoteproc0:加电5502000.IPU
    [确定]已启动系统日志服务。
    [7.292499] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小9552960
    [确定]已开始启动 Vision SDK 应用程序
    [7.303291] OMAP-IMU 550820.MMU:550820.MMU:版本2.1
    正在启动电话服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [7.359798] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [7.373161] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.380753] remoteproc1:为40800000.DSP 加电
    [7.391236] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
    启动 TI 多核工具 Daemon ...[7.398941] DRV:模块安装成功

    正在启动登录服务...
    [7.424504] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小7455648
    [7.453626] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [7.459520] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [7.465468] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.664224] remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [7.698934] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.727798] remoteproc2:为41000000.dsp 加电
    正在启动网络服务...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [7.777718] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为7455648
    [7.791246] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [7.797141] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [失败[7.803102] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    ]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [7.904452] remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [7.93236] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.943194]蓝牙:内核版本2.21
    [7.946855] NET:注册协议系列31.
    [7.960355]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [7.973464] NET:注册协议系列15.
    [7.986514] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [7.997416] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [8.009587]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [8.037672] NET:注册协议系列41
    [8.04628]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [8.055216] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [8.075981]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [8.093240] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [确定]已启动网络服务。
    [8.112362] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [8.138987]净 eth0:ALE 表大小1024
    [8.173014] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
    [8.213915] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [8.244037] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [8.278065] net eth0:Phy found:id is:0x20005c7a
    [8.288148] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [8.294604]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [8.299209] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [8.319473] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [8.327264] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [8.392494] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.0.auto
    [8.410532] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.0.auto
    [8.444385] dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才启动
    [8.463007] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [8.476209] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号1
    [8.489192] OMAP_L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    [8.497341] OMAP_L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    [8.514210] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [8.534820] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 500、io mem 0x488d0000
    [8.552549]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [8.558236]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [8.57066] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [8.592284] random:非阻塞池已初始化
    [8.604136] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [8.632921] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [8.673055]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [8.686352]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [10.159817] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    正在启动 vsdkautorun.service ...
    正在启动 thttpd.service ...
    [失败]无法启动 vsdkautorun.service。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status vsdkautorun.service'。
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    我正在尝试、但无法在那里跑步和停留。 这是我的 log.e2e.ti.com/.../uart_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    如日志中所示、有关更多详细信息、请运行'stemctl status vsdkautorun.service'。
    请确保在 VSDK 中禁用了用户输入。 您无法在后台运行应用程序并获取用户输入、应用程序启动将失败。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    [失败]无法启动 vsdkautorun.service。

    有关详细信息、请参阅'stemctl status vsdkautorun.service'。[ 11.418326] systemd[1]:vsdkautorun.service:单位输入的失败状态。

    e2e.ti.com/.../7823.uart_5F00_log_5F00_new.txte2e.ti.com/.../vsdkautorun.service.txte2e.ti.com/.../8080.autorun.sh.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan

    这是我的新日志 vsdkautorun.service 和 autorun.sh.e2e.ti.com/.../8306.autorun.sh.txte2e.ti.com/.../2476.vsdkautorun.service.txte2e.ti.com/.../5556.uart_5F00_log_5F00_new.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    从您的日志中、我看到所有模块的 modprobe 都失败了。 这可能是由于内核和模块不匹配造成的。
    请确保您遵循 VSDK Linux 用户指南中提到的所有步骤。
    请确保您能够通过手动登录并运行命令来启动用例、然后运行上述自动启动步骤。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shravan:
    我正在重建我的 vsdk (3.03)、但问题相同:
    1.[失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    2.启动 TI 多核工具守护程序失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。[ 7.644509] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth1:链路未就绪
    如何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    请确保/lib/modules.中存在与内核版本类似的文件夹名称(您可以通过在目标上运行 uname -a 来获取内核版本) 这将确保模块已加载。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    uname -a:

    Linux dra7xx-EVM 4.4.4.8.84-00018-gc66ba60 #15 SMP 抢占 Mon Oct8 16:01:27 CST 2018 armv7l GNU/Linux

    这是我的模块文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    感谢您提供信息。 模块和内核版本相同。

    我建议使用发行版中提供的文件系统创建一个新卡、并重新构建 VISION-SDK、Linux。

    请勿对自动登录进行更改、并检查您是否能够运行 Vision-SDK。

    只有在该操作正常后、请尝试上述更改以进行自动登录。 您还需要确保 VISION-SDK 应用程序不接受 stdin 的输入。  如果存在用户输入、则在后台运行进程将不起作用。

    此致

    Shravan