请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5749 主题中讨论的其他器件:SN75LVCP412A、
您好!
AM5749的 VDDA_SATA 电源引脚必须连接到1V8。 我们是否需要在 SN75LVCP412A 转接驱动器和 CPU 之间使用缓冲器来调节电压?
在 EVM 板 TI_AM57CXEVM_REV_A3a 的原理图中、CPU 的 PCIe 电源引脚也提供1V8、但 mPCIe 连接器和 CPU 之间没有缓冲器(仅交流耦合电容器)。 因此、我想知道 SATA 是否需要缓冲器。
谢谢、
此致、
Sylvain。