This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:SATA 信号动态

Guru**** 1115700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP412A, AM5749
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750017/am5749-sata-signals-dynamic

器件型号:AM5749
主题中讨论的其他器件:SN75LVCP412A

您好!

AM5749的 VDDA_SATA 电源引脚必须连接到1V8。 我们是否需要在 SN75LVCP412A 转接驱动器和 CPU 之间使用缓冲器来调节电压?

在 EVM 板 TI_AM57CXEVM_REV_A3a 的原理图中、CPU 的 PCIe 电源引脚也提供1V8、但 mPCIe 连接器和 CPU 之间没有缓冲器(仅交流耦合电容器)。 因此、我想知道 SATA 是否需要缓冲器。

谢谢、

此致、

Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SATA 信号必须与10nF 电容器进行交流耦合。 这些线路上无需电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否只查看以下原理图、看看是否一切都适合您?

    非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Biser!