This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:Linux/processor-SDK-AM57X

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/743427/linux-processor-sdk-am57x-linux-processor-sdk-am57x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

在开发 AM57x 时、我对 SDK 有一点好奇。

一个是处理器 SDK RTOS、另一个是处理器 SDK Linux。

如果我们选择处理器 SDK Linux、也就是说、芯片中的 A15 (AM57x)可以运行 Linux、C66x DSP 和 IPU M4也可以运行 TI RTOS?

是否有任何文档介绍了如何使用处理器 SDK Linux 配置 C66x DSP 和 IPU M4以运行 TI RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shihao、

    是的、您可以使用运行 Linux 的 Coretex-A 内核和运行 RTOS 的 C66/M4内核的异构解决方案。 查看以下指针以了解更多信息:

    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_IPC.html

    www.ti.com/.../sprac60.pdf

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有其他与主题相关的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的说明。 现在、我非常清楚在不同内核上运行的多个操作系统的用法。

    现在您可以将其关闭。  

    谢谢你。

    BR

    Shihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我是否应该下载以下软件包:
    PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X:适用于 AM57x 的 Linux 处理器 SDK


    PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X:适用于 AM57x 的 Linux-RT 处理器 SDK

    我们的要求是、
    在 A15中使用 Linux、它可以运行一些非实时任务、而 DSP/PRU-ICSS 则运行实时任务。

    谢谢你。

    Shihao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihao、

    在我看来、PSDK Linux 正是您对 A15的需求。

    您可以在以下指针中查看 PSDK Linux 和 PSDK Linux-RT 之间的差异:

    training.ti.com/linux_app_dev_using_linux_rt_sdk

    e2e.ti.com/.../493132
    e2e.ti.com/.../1761672

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我需要 A15在 DSP/M4运行 RTOS 时运行 Linux。
    谢谢你。

    此致
    Shihao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我已经下载了 SDK 作为文件
    ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin

    但我未能找到文档所描述的安装程序。
    那么、您能否告诉我如何获取安装程序?


    谢谢你

    Shihao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihao、

    ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin 是安装程序。

    您需要使用 chmod 命令授予执行权限,然后可以安装。 如需更多信息、请查看以下用户指南:

    software-dl.ti.com/.../Overview_Getting_Started_Guide.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试下载、每次它显示下载完成。 但每次结果的 bin 文件不够大(3.3G)时

    但是,当我开始安装时,会出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihao、

    您需要安装 SDK-Linux (而不是 SDK-Linux-RT)。

    请向我提供您拥有的以下命令的输出:

    $ ls -al ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin
    -rwxr-xr-x 1 pbotev mmsol 3411833997 11月15日15:15 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin

    $ ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin


    您还可以使用 Linux SDK MD5校验和来验证下载过程是否成功。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以安装它。 谢谢你。 我现在可以关闭它。