This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Vision SDK Linux 版本问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/725646/linux-tda2evm5777-vision-sdk-linux-build-issue

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigSYSBIOS

工具/软件:Linux

您好!

尝试构建 Linux SDK 时出现以下错误。

我已经完成了 make linux_all 和 make linux_install。 两个都工作正常。

当我尝试使用 make -s -j depend 编译 SDK 时遇到以下错误

AAA@AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$ make -s -j 视~而定
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all’:文件存在
# makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]
# makeconfig:输出文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h
# makeconfig:输入文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
# makeconfig:正在生成标头...
# makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
# makeconfig:正在生成用例配置...
# makeconfig:正在生成页脚...
# makeconfig:完成!!!
编号
#个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,
编号
编号
需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,
编号
编号
#编辑/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
编号
对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作
对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
对于 tda2xx pm_RTOS、无需执行任何操作
对于 tda2xx ipu1_0 SBL_utils、没有要做的事情
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/obj/tda2xx/m4/release/.deps/hw_pmhal_vmdata.P:16:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_hal'的配方失败
maked[3]:***[pm_hal]错误2.
maked[3]:***正在等待未完成的作业...
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmhal_vm.P:16:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_hal_optimized '的配方失败
maked[3]:***[pm_hal_optimed]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_sysconfig.P:31:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_lib'的配方失败
maked[3]:***[PM_lib]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_sysconfig.P:30:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_lib_optimed'的配方失败
maked[3]:***[PM_lib_optimed]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/diag/obj/tda2xx/m4/release/.deps/diagLib_utils.P:48:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'DIAG'的配方失败
maked[3]:***[diag]错误2.
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/boot/sbl_auto/sbl_lib/obj/tda2xx-evm/m4/release/.deps/sbl_lib_weak.P:102:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'sl_lib'的配方失败
maked[3]:***[SBL_lib]错误2.
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/interrupt.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_wugen.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ammu.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/unicache.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mailbox/v0/priv/mailbox.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_UART_console 至/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 ...
编号
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_common 到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 ...
编号
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_i2c 到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 ...
编号
编号
#正在将 tda2xx:ipu1_0:release:CSL 归档到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4中...
编号
build_pdk.mk:64:目标"pdk"的配方失败
maked[2]:***[PDK]错误2.
Makefile:338:目标'pdk'的配方失败
maked[1]:***[PDK]错误2.
Makefile:270:目标'epend'的配方失败
make:***[Depination]错误2.
AAA@~ AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    您能不能尝试"让-s 取决于"。 如果这也不起作用、请尝试全新构建。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    已尝试 make -depend 和 make clean。 两个都失败了。 日志。 请 建议。 Thnx

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    AAA@~ AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$使-s 取决于
    mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all’:文件存在
    # makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]
    # makeconfig:输出文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,
    编号
    编号
    需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,
    编号
    编号
    #编辑/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
    /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/obj/tda2xx/m4/release/.deps/hw_pmhal_vmdata.P:16:***缺少分隔符。 停下。
    Makefile:137:目标'pm_hal'的配方失败
    maked[3]:***[pm_hal]错误2.
    build_pdk.mk:64:目标"pdk"的配方失败
    maked[2]:***[PDK]错误2.
    Makefile:338:目标'pdk'的配方失败
    maked[1]:***[PDK]错误2.
    Makefile:270:目标'epend'的配方失败
    make:***[Depination]错误2.


    --------------------------------------------------------------------
    AAA@~ AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$ make clean
    使-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/rtos/makerules -fbuild_pdk.mk pdk_clean
    make[1]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/rtos/makerules
    使-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/build pdk_libs_clean makerULEDIR=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/build/makerules pdk_install_path=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages toolchain_path_gcc=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf toolchain_path_a15=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf toolchain_path_m4=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/radar/mmwave_dfp_01_01_00_00 c6x_GEN_install_path=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/cg_tools/linux/C6000_7.4.2 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/os_tools/linux/xdctools_3_32_01_22_core /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/mshield-dk_std_4_5_3 toolchain_path=/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/cg_tools/linux/arp32_1.0.7 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/edma3_lld_02_12_00_20 vss_install_yes=vss_y=v_ip_det=v2r=v_ip_y=v_y=v_sb=v_iptps=v_y=v_disable=v_cpu_cpu_cpu_cpu_y=v_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_y=v_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_cpu_
    make[2]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/build
    将-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/arch -fmakefile_init.mk 清理
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/arch
    /bin/rm -RF /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/arch/obj/tda2xx/m4/release /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/arch/obj/tda2xx/m4/release/.deps /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.init.aem4 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.init.aem4_size.txt
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/arch
    使-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl -fmakefile.mk 清理
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl
    /bin/rm -RF /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/obj/tda2xx/m4/release /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/obj/tda2xx/m4/release/.deps /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4_size.txt
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl
    清理-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common
    /bin/rm -RF /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/common/obj/tda2xx/m4/release /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/common/obj/tda2xx/m4/release/.deps /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4_size.txt
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common
    清理-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console
    /bin/rm -RF /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/uart_console/obj/tda2xx/m4/release /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/uart_console/obj/tda2xx/m4/release/.deps /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4_size.txt
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console
    清理-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c
    /bin/rm -RF /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/i2c/obj/tda2xx/m4/release /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/i2c/obj/tda2xx/m4/release/.deps /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4_size.txt
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c
    使-C /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/drv/pm/src/pmhal -f/home/aaa/processor_sdk_vision_03_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/drv/pm/src/pmhal/makefile.mk 清理
    make[3]:输入目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/drv/pm/src/pmhal
    /home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/obj/tda2xx/m4/release/.deps/hw_pmhal_vmdata.P:16:***缺少分隔符。 停下。
    make[3]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/drv/pm/src/pmhal
    Makefile:169:目标'pm_hal_clear'的配方失败
    maked[2]:***[pm_hal_clear]错误2.
    make[2]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/build
    build_pdk.mk:90:目标"pdk_clear"的配方失败
    maked[1]:***[pdk_clear]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/rtos/makerules
    Makefile:341:目标'pdk_clear'的配方失败
    制造:***[pdk_clear]错误2.
    AAA@~ AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    我在施工时没有遇到任何问题。
    您是否对 Vision SDK 代码进行过任何更改?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我使用了脚本 setup_linux.sh。
    不确定是从哪个目录执行的。 但内核组件已下载到 VISION_SDK 文件夹中。 必须手动将其复制到 ti_components 文件夹(文件夹 kernel、SGX、uboot)。
    之后、make_linux_all 命令运行良好。
    这会影响构建吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    我认为它不应影响构建。
    您能否重新安装 Vision SDK 并从正确的位置运行脚本?
    如果脚本出现问题、请告知我。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仍在尝试构建。
    我正在虚拟盒子上的 Ubuntu 18.04上工作。

    已重新安装 SDK 并再次运行脚本。
    这一次与用户指南完全相同。
    安装了两个编译器(linaro 和 a15compiler)。
    这次构建 Linux 没有问题。 无需复制组件。 脚本运行良好。
    无法安装以下软件包(找不到)- ia32_libs、uname、lib32bz2-1.0、mkimage。
    此外,没有更新框架组件。
    让 Linux 取得成功。 (虽然挂起一次)
    使 Linux_install 成功。

    但 make -s -j 依赖挂起(实际上是在没有分离器问题的情况下开始生成的),然后从第二次起就会出现相同的问题。
    (如上面的日志中所述、... 缺少分隔符....)。

    再次下载适用于 SDK 的 setup.bin 进行试用。
    但它是基于 Ubuntu 18.04构建的吗?
    请告诉我。

    谢谢、此致、
    AAA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    VISION SDK Linux 将在 ubuntu14或 unbundu16上构建。
    您是否尝试在这两个版本中的任何一个上进行构建?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我尝试使用 Ubuntu 16.04.05 LTS。 (虚拟包装盒上的桌面和64 ISO 映像)

    在安装中找不到一些软件包(ia32_libs、uname、libbz2-1.0)。 也找不到 mkimage、但当我安装 u-boot-tools 软件包/时、该问题已得到解决

    使 Linux 正常运行、并使 Linux_install 正常运行。

    但系统卡在 make -s -j depend 中(最终主机上的内核严重错误)。

    我试了三次 此外、重新安装 SDK 一次并尝试、但结果相同。

    编译会卡住。 (在构建 IPU1_0代码时)

    对此有什么想法吗?  

    我可以尝试 Ubuntu 14、但这是太旧的版本。(用于其他目的)。

    另外、关于 Ubuntu 18、我遇到了缺少分隔符的问题。  

    这可能是制表符空间问题。 有什么想法/建议可以快速尝试并修复此问题?

    请告诉我。

    谢谢、此致、

    AAA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archit、

    如果我错了、请纠正我的问题

    1.在 Ubuntu 16.04计算机上安装了 VSDK 3.4版本

    2.以下用户指南-使用 setup_linux.sh 脚本克隆内核/u-boot/sGX

    3.下载了文件系统版本,并在 targetfs 文件夹中包含了 VSDK3.4版本和不含 tar 的版本

    4.将 Rules.mk 文件中的 MAKECONFIG 修改为 tda2xx_EVM_Linux_all

    然后逐一运行以下命令

        make linux、make linux_install、make -s -j depend、make -s -j

    6. 根据日志,当您运行 make -s -j depend -> build 在编译 IPU1_0代码时卡住

    您能否按照以下步骤检查问题是否仍然存在?

    1.从 vision_sdk/build 文件夹中运行这些命令

        使 Linux_clean 成为问题

        清洁

        rm -rf ./binary

        rm -rf ./links_fW/include/config

        构建 Linux

        使 Linux_install

        使-s -j 取决于  

        使-s -j

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Surya、

    我已经完成了完全相同的步骤。 (安装两个编译器- linaro 和 eabi。)

    为了重试、我按照您的回复中所述执行了以下操作

    我实现了 make linux_clean ->(一切正常。)

    是否清洁了->(它给出了以下错误(下面的快照)。)

    我发现.p 文件损坏/损坏。

    缺少分隔符的原因是这种情况。

    实际上、.p 文件中的最后一行不完整。

    附加了给出上述错误的.p 文件。

    还尝试了制造 PDK。 单独使用。

    它还提供了相同的误差。 (缺少分隔符)。 p 文件最后一行已损坏或不完整。

    在 Ubuntu 18上、我遇到类似的错误。

    请给出建议。

    谢谢、此致、

    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    没有附件可供我查看。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我在之前的响应中粘贴了错误的快照(突出显示了错误)和 app_utils.P (突出显示了问题行)。
    我在尝试上传.P 文件时遇到问题、因此粘贴了快照。
    如果您需要在某个时间内查看文件、将上传文件(可能是 zip 格式)。

    如果.P 文件在安装本身时损坏、或在以后损坏、则进行签出的平均时间。

    谢谢、此致、

    Archit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    您是否曾尝试过通过"让-s Depend "进行构建? 该版本是否适合您?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    使用"make -s depend "可以解决我的问题。
    我可以在 Ubuntu 16.04 LTS 上构建 VISION SDK。
    感谢你的帮助。

    将尝试在 Ubuntu 18上进行更新。

    谢谢、此致、
    Archit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    感谢您的更新。
    请将回答您的问题的帖子标记为"这解决了我的问题"并关闭主题。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rishabh。

    我也可以在 Ubuntu 18.04上构建 VISION SDK。

    在不使用-j 的情况下使用 make 似乎也是一个问题

    谢谢、此致、

    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    很好。 感谢您的确认。

    此致、
    Rishabh