主题中讨论的其他器件:RFSDK、 ADC14X250、 DAC38J84
大家好、
我们希望使用66AK2L EVM 高速采样模拟信号。
我们 使用 66AK2L06 - DSP+ARM SoC 和 ADC14X250使用优化雷达系统设计来设置电路板
我们通过信号发生器馈送 ADC。 我们只想对模拟信号进行采样。 这就是我们仅使用 ADC 板和 LMK 板的原因。 配置了 LMK 和 ADC。
已附加设置照片。
我们遵循《RFSDK 安装指南02.00.07.00版说明》。
但我们无法使1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2 正常工作。
最后一步、在 Linux 控制台中;
无线电复位
对讲机选择1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2
无线电初始化
对 LMK 和 ADC 进行编程(66AK2L06_dac491_adc245_demo2.cfg 和 ADC14X250_Cal.cfg)
播放程序
播放开始
一切都好。 但是、当我们打开浏览器时;
我们无法将无线电状态更改为开--> 无线电控制“开”,出现错误
"操作失败(响应标头:'rfsdk.error:rfsdkService.Iqn2Start() API 调用失败,状态为'RFSDK_API_RESULT_APISEQ_IQN_INVALID_STATE'(86)"
类似的加载回放出错。 复位也会产生错误。
我们检查所有步骤、您能提供什么建议?
网页:
测试设置: