This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:DEMO2和 Web Interface GUI 无法正常工作

Guru**** 1503120 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK, ADC14X250, 66AK2L06, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727773/66ak2l06-demo2-and-web-interface-gui-does-not-work-properly

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件:RFSDKADC14X250DAC38J84

大家好、

我们希望使用66AK2L EVM 高速采样模拟信号。  

我们 使用 66AK2L06 - DSP+ARM SoC 和 ADC14X250使用优化雷达系统设计来设置电路板

我们通过信号发生器馈送 ADC。 我们只想对模拟信号进行采样。 这就是我们仅使用 ADC 板和 LMK 板的原因。 配置了 LMK 和 ADC。  

已附加设置照片。  

我们遵循《RFSDK 安装指南02.00.07.00版说明》。  

但我们无法使1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2 正常工作。

最后一步、在 Linux 控制台中;

无线电复位
对讲机选择1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2
无线电初始化
对 LMK 和 ADC 进行编程(66AK2L06_dac491_adc245_demo2.cfg 和 ADC14X250_Cal.cfg)
播放程序
播放开始

一切都好。 但是、当我们打开浏览器时;

我们无法将无线电状态更改为开--> 无线电控制“开”,出现错误  
"操作失败(响应标头:'rfsdk.error:rfsdkService.Iqn2Start() API 调用失败,状态为'RFSDK_API_RESULT_APISEQ_IQN_INVALID_STATE'(86)"

类似的加载回放出错。 复位也会产生错误。  

我们检查所有步骤、您能提供什么建议?

网页:

测试设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helllo、
    在开始 Linux 控制台编程之前、RFSDK 网页需要初始化设计2的帧工作。 当您选择 ADS14x250演示时、它会配置 Linux RFSDK 环境。

    此外、绿色板看起来与用户指南中的 DLC 卡不同、您也可以将 ADC 14x250插入 Lamarr EVM 上的 FMC 连接器、并将时钟馈送到 ADC 板。

    按照《入门和用户指南》、我们通常有一组规定的步骤。

    在文档中、您可以查看 DLC 卡原理图、它可能是绿色适配器所做的。

    tidub94a 和 tiep006-是引用。
    这在另一个 E2E 帖子" e2e.ti.com/.../2466712 "中讨论

    此致、
    乔·金塔尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radio-Joe、  
    感谢您的回答。

    绿色板与用户指南中的 DLC 卡相同。

    我们检查了 tidub94a,我们完成了所有这些。 但它仍然不起作用。。。

    我们尝试了 RFSDK2_02.00.07.00和 RFSDK2_02.00.05.00

    然后、我们将绿色板设置为 K2L-ADC 板之外-就像您说的那样- 并以接近242MHZ 的频率从外部馈送 ADC 板


    但不幸的是、我们无法再次打开无线电。
     发生了与我之前提到的相同的错误。

    您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将遵循《DEMO2入门和用户指南》。  与另一位应用工程师交谈时、

    RFSDK 2.03用于初始测试。  我建议您尝试该版本。

    当您获得演示2的图形时、还有一个关键点、首先尝试 JESD 环路、因为这不依赖于 ADC 和 DLC 硬件。

    一旦工作正常、您可以确保对 ADC 进行编程、并且在 RFSDK 步骤之前、ADC 会输出 JESD204同步字段数据。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请检查66AK2L06和14x250的其他 E2E 服务工单、几个用户报告了在执行故障排除步骤后该演示工作正常。 (搜索66ak2l06和14x250
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须按照 Demo2入门指南手动设置板级配置文件并重新启动 EVM。

    然后、我使用 Linux 控制台输入命令、并使用网页显示结果。

    4.创建指向默认电路板配置的软链接以完成安装

    根目录@K2L-EVM:// CD /etc/radio/board

    root@K2L-EVM:/etc/radio/board ln -s Lamarr-evmdemo2-mcsdk3147默认值

    root@K2L-EVM:/etc/radio/board、ls -l、默认值

    lrwxrwxrwx 1 root 42005年12月18日12 21:30默认值→Lamarr-evm- demo2-mcsdk3147

    5.在 EVM 上重新引导 Linux。

    root@K2L-EVM:~#无线电复位

    root@K2L-EVM:~#无线电选择1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-JESDlpbk

    root@K2L-EVM:~# radio init

    根目录@K2L-EVM:~#播放程序

    根目录@K2L-EVM:~#回放开始

    root@K2L-EVM:18300上的~#无线电

    加载1 1 /usr/share/radio/patterns/rf-verif/LTE80_122p88_twotone_m1_2_m7.bin

    在我的案例中、此方法适用于 RFSDK、网页可以显示数据。

    状态页面

    来自 DSP 存储器的 BBTx

    JESD 之前的 TX 输出

    Fs/4降压转换后的 RX 输入

    BBRx DSP 存储器

    这应验证软件是否在没有数据转换器的情况下进行配置。  下一步是在启动无线电之前、按照数据转换器设置用户指南进行操作。、

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看不到任何其他问题、您可以使用组合脚本复制结果并查看网页。
    目前没有对网页进行修改、我联系了开发人员解释电路板选择、主控制页在 RFSDK 2.07中似乎有错误。
    请使用上述方法进行测试并报告结果。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。

    我做了你上面说的。  

    它发挥了作用。  仅 Rx 反馈和 Rx 信号捕获 几乎没有什么不同(  条件:66AK2L EVM + DLC + ADC 板 --> MCSDK 3.01.04.0、 RFSDK 02.00.07.0、 1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-JESDlpbk  @ Linux 控制台)
    (但是,Web 界面仍然无法正常工作。 我无法关闭无线电、打开无线电或其他任何内容。 我们可以使用 Web 界面仅显示结果? )

    然后、
    我在 Linux 控制台上看到环回演示可以正常使用命令、我尝试 了1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2以查看实际模拟信号。
    我使用 Linux 控制台输入命令:

    无线电复位
    对讲机选择1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2
    无线电初始化
    播放程序
    播放开始
    无线电于18300 300 300

    但它不起作用。  (Web 界面也不起作用!)
    我想解决这个问题。
    为什么我无法捕获真正的模拟信号?

     

     

     

    同时-->

    66AK2L EVM + DLC + ADC 板
    MCSDK_3.01.02.05
    RFSDK2_02.00.03.00

    Web Interface 和 Linux 控制台都可以正常工作。  (带有实数模拟信号的环回和 DEMO2)

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系了开发人员有关网页的信息、他们没有解决此问题的方法、而是在他们的积压工作中进行修复。

    因此、您必须使用电路板选择(重要)和脚本来执行配置部分。

    如果您可以在上图中获取 JESD 回送数据、则表示基本 RFSDK 正在工作。

    在您的注释中、您表示您不使用 DAC38J84、在本例中、您将需要 一个不同的用例文件、可能需要一个不同的 DFE 配置文件。  如果您按照用户指南操作、则需要 DAC38J84 (因此 JESD 初始化正常工作)、您仍然可以使用来自合成器/IQ 调制器的模拟信号。

    下一步是按照用户指南连接 DLC、ADC、对 ADC 进行编程并运行脚本步骤

    与之前一样、对于不使用 JESDloopback 的版本、更改无线电选择。 (1×1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2)

    "tidep-0060" TI 设计指南是指测试程序

    "www.ti.com/.../tidub89.pdf" 测试 过程、其中讨论了硬件连接。

    在的第2.2节中、您是否按照所述连接了硬件?

    您是否获得了 DAC38J84 EVM 以进行标准降级2测试?

    在 tidub94a 中的第3节之后、您需要告诉我们是否存在特定错误。  现在需要修改第3.2节、以使用 Linux 控制台脚本、并使用网页仅实现可视化。   在3.2步骤9中 、无线电初始化必须没有错误、回放启动、回放运行、无线电开启、将在 Linux 控制台上返回错误。

    完成这些步骤后、在尝试确定所连接数据转换器的问题时、需要调查 Tx 或 Rx 侧的 RFSDK 故障消息。  我已附加 DFE GEL 文件、如果您启动 CCS 并附加到 DSP 第二个内核(RFSDK 未使用)、则可以获取 DFE JESD 状态。

    e2e.ti.com/.../DFE2d.gel  

    TX 侧电源0、1与 DAC38J84配合使用。

    RX 侧 Lane0与 ADC14X250搭配使用。

    检查 JESD204状态(加载 GEL 文件后) 脚本-> JESD 检查->底部 JESD 检查状态

    最早和最晚的路线。
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX 状态  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX FIFO 错误通道0 = 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX FIFO 错误通道1 = 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX FIFO 错误通道2 = 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX FIFO 错误通道3 = 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX 首次同步请求(应为1)= 0x00000011  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDTX 同步状态= 0x00002222  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX 状态  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX FIFO 错误通道0 = 0x00000B00  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX FIFO 错误通道1 = 0x00000B00  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX FIFO 错误通道2 = 0x00000B00  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX FIFO 错误通道3 = 0x00000B00  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX CS 状态= 0x00002222  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX FS 状态= 0x00001111  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX 通道0、状态= 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX 通道1、状态= 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX 通道2、状态= 0x00000000  
    C66xx_2:GEL 输出:JESDRX 通道3、状态= 0x00000000  
    请注意、JESDRxFIFO 错误状态通常为0、这是 JESD 回送、因此错误正常。
    JESDTx FIFO 应为0。
    同步状态 Tx 应为2 (每个已用通道)、Rx CS 状态应为2 (每个已用通道)、Rx FS 状态应为1 (每个已用通道)
     随附了 JESD 故障排除说明。
    如果您想尝试这种实验方法、必须将这些文件修补到 RFSDK 中、然后按照自述文件操作。
    要使用它们、请在 Linux 终端脚本中将对讲机选择更改为新名称。
    那么您不应该得到 Tx JESD204错误。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joe 的帮助、

    我将尝试、并通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    如您所建议、我们使用了 RFSDK 2.03。
    我们成功地运行了播放演示。 Web 界面和 Linux 控制台都能正常工作。

    我们现在暂停使用 RFSDK2.07。
    当我们尝试时,我会通知您。