This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2:EVE 平台和 PC 上的 TIDL SSD 结果不同

Guru**** 2547200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/729607/rtos-tda2-tidl-ssd-result-different-on-eve-platform-and-pc

器件型号:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

您好:

我试用了一个 SSD 模型、buf 发现在某些视频帧中、eve 平台和 PC 主机仿真的结果是不同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否共享用于构建 PC 主机仿真的 make 命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gmake target_platform=PC target_build=release core=eve all



    gmake target_platform=PC target_build=release core=eve run_REF_for_states=1 all

    我尝试上述两个命令、但结果是类似的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用以下命令、可以加快与 EVE 目标匹配的速度
    gmake target_platform=PC target_build=release core=eve all
    而不是另一个。

    您能为 PC 和目标采用圆捆层水平布线并找到 miamatching 层
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何启用图层级别跟踪,以及何时启用图层级别跟踪,Ican see (我可以看到什么)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说我可以通过启用以下 define 来启用层级跟踪吗?
    #define ENABLE_TRACE_Dump (1)
    但是、当我启用此功能时、在 eve 平台上、我无法成功构建 appimage

    在 PC 上、启用此定义时、我可以获取层级跟踪数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如何为目标启用层级跟踪。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要为 EVE 构建独立测试应用并使用 JATG 和 CCS 运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    当我加载 eve_test_dl_algo 时、我遇到以下问题:

    ARP32_EVE_1:读取长度为0xAD 的第0页上0x0处的存储器块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包5.1.232.0)

    您能不能帮助我看一下介绍的内容。

    我可以成功加载 DSP_TEST_dl_算法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用仿真器运行独立测试、但无法获取层级跟踪数据。 独立测试和 PC 之间的结果与检测盒的某些像素不同、这是预期的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在*多核_reset.gel 中检查以下标志以在 EVE 中加载代码

    #define EVE_SW_CONFIG 1 /*仅适用于 EVE_SW 用户
    *仅在...时有效
    * vision_sdk_config = 0
    *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标执行应与主机解决方案一起完成(gmake target_platform=PC target_build=release core=eve all)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪个软件包和哪个目录中可以找到*multicore_reset.gel

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我找到了.gel 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法使用 JTAG 将程序加载到 eeve 中。 我更改了您说的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将相同的输入导入到平台中、最终得到的结果与 PC 相差一个像素。

    通过这一点、我们认为、使用相同的输入图像时、VPE 和 tidlpreproc 链接的输出与使用 OpenCV 从输入图像获取 RGB 数据的 PC 不同。