请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
您好!
想知道我们是否可以下载 Linux 映像并仅使用 CCS (即不使用 SD 卡)启动 EVM5777?
已查看文档。
已经为系统 BIOS 构建了 VISION SDK、并且可以通过 JTAG 使用 CCS 下载该 SDK
现在需要构建适用于 Linux 的 VISION SDK。 但 Linux 用户指南并未提及使用 CCS 下载的选项。
这是可行的、还是我们必须使用 SD 卡?
谢谢、此致、
AAA