This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Linux/TDA2EVM5777 -使用 CCS 下载 Linux 映像/引导(不使用 SD 卡)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/725122/linux-tda2evm5777-linux-tda2evm5777---download-linux-image-boot-using-ccs-without-using-sd-card

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

想知道我们是否可以下载 Linux 映像并仅使用 CCS (即不使用 SD 卡)启动 EVM5777?

已查看文档。

已经为系统 BIOS 构建了 VISION SDK、并且可以通过 JTAG 使用 CCS 下载该 SDK

现在需要构建适用于 Linux 的 VISION SDK。 但 Linux 用户指南并未提及使用 CCS 下载的选项。

这是可行的、还是我们必须使用 SD 卡?

谢谢、此致、

AAA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够 通过 CCS 和 JTAG 加载预构建的 Linux SDK 二进制文件(无需从 SD 卡引导)、这与系统 BIOS 的方式相同。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    是否可以详细说明一点。
    因此,为了确认我的理解,核心的二进制文件(IPU、DSP、EVE 等) 如果是 Sys BIOS...、可以像以前那样复制?
    此外、在构建 VISION SDK 时、这些是否也会构建在 Linux 上?

    A15的二进制文件呢?
    Linux 用户手册提到了 targetfs 的 tar 文件、该文件需要复制到 SD 卡等 如何将 Linux 映像(如 uImage、zImage、rootfs 等)传输到目标板?

    请求上述信息。 请

    谢谢、此致、

    AAA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不支持使用 Linux 配置从 CCS 引导。
    因为您无法加载 uboot 和内核、也无法使用 CCS 加载文件系统。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anuj。