Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0097 工具/软件:Linux
尊敬的 TI Champs
TI J6入门级 TI 参考设计 TIDEP-0097上有2个 GPS 模块。 不是吗?
它是否在 Linux 和 Android 上具有 GPS 驱动程序
WL187x
2. Ublox GPS 模块。
您能否共享支持这些驱动程序的 SDK 链接? 适用于 DRA7xx 的 Processor SDK 数据表或版本说明或软件开发指南似乎未能消除这种歧义。
BTW、哪些备选 DRA 硬件 EVM/参考 设计支持 GPS 硬件和/或软件?
谢谢!
此致
弗罗茨