This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDEP-0097:Linux 和 Android 上的 GPS 模块和驱动程序

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727679/linux-tidep-0097-gps-module-and-drivers-on-linux-and-android

器件型号:TIDEP-0097

工具/软件:Linux

尊敬的 TI Champs

TI J6入门级 TI 参考设计 TIDEP-0097上有2个 GPS 模块。 不是吗?  

它是否在 Linux 和 Android 上具有 GPS 驱动程序  

WL187x

2. Ublox GPS 模块。

您能否共享支持这些驱动程序的 SDK 链接? 适用于 DRA7xx 的 Processor SDK 数据表或版本说明或软件开发指南似乎未能消除这种歧义。

BTW、哪些备选 DRA 硬件 EVM/参考 设计支持 GPS 硬件和/或软件?  

谢谢!

此致

弗罗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aeroz、

    TI 参考设计电路板上没有 GPS 模块的软件支持。

    其他 DRA7xx EVM 具有可用于连接 WiLink8Q 模块的连接插槽。
    您需要单独购买该模块- https://svtronics.com/COM8Q

    有关此模块的软件支持、请查看 WiLink 论坛- e2e.ti.com/.../wilink_wifi_bluetooth

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vishal!

    因此、WL18xx 和 uBlox GPS 模块都没有驱动程序。

    GPS 硬件是否已在这些设备上的任何位置进行验证? 还是未经测试的硬件部分?

    此致
    弗罗茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRA7xx SDK 不支持 GPS。
    在 WiLink 论坛中对此有更好的回答。