请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我们计划使用 AM5728进行设计。 我们需要实现 Profinet IRT 主站协议栈。 我们可以看到、该器件能够用作主 Profinet、但我们看不到任何可用的饱和。
是否有正在开发的堆栈或 TI 是否在 TI 方面的发展蓝图中?
请您回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.