This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Profinet IRT 主站协议栈

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727263/am5728-profinet-irt-master-stack

器件型号:AM5728

您好!

我们计划使用 AM5728进行设计。 我们需要实现 Profinet IRT 主站协议栈。 我们可以看到、该器件能够用作主 Profinet、但我们看不到任何可用的饱和。

是否有正在开发的堆栈或 TI 是否在 TI 方面的发展蓝图中?

请您回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lemarchand、

    PROFINET 从站采用我们的 PRU-ICSS 工业软件包。 PROFINET MASTER 此时不在我们的路线图中。

    此致、
    Garrett