请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2PXEVM Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
大家好
在基于 TDA2Px 的客户端定制板中、UART4实例用于从传感器获取数据、位于文件..\ti_component-drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\drv\v\vps\src\boards\src\bsp_boardTda2pxDefault.h 中
我可以看到 UART 实例 ID 仅从0初始化到2,您能告诉我们如何初始化 UART4吗? 我们将使用 PSDK 3.03 SYSBIOS 全部配置。
此外、如果使用 TDA2px-EVM、还可以通过任何方式进行确认、因为定制板有一定的时间可供我们使用。
此致
Hrishikesh