This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:启用 UART4实例以连接传感器 TDA2px EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691401/rtos-tda2pxevm-enabling-uart4-instance-for-connecting-sensor-tda2px-evm

器件型号:TDA2PXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好

在基于 TDA2Px 的客户端定制板中、UART4实例用于从传感器获取数据、位于文件..\ti_component-drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\drv\v\vps\src\boards\src\bsp_boardTda2pxDefault.h 中

我可以看到 UART 实例 ID 仅从0初始化到2,您能告诉我们如何初始化 UART4吗? 我们将使用 PSDK 3.03 SYSBIOS 全部配置。

此外、如果使用 TDA2px-EVM、还可以通过任何方式进行确认、因为定制板有一定的时间可供我们使用。

此致

Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路板模块初始化连接在 TI EVM 上的器件。
    对于定制电路板和新器件、需要根据电路板原理图更新电路板模块。

    或者、也可以直接从应用中执行以下操作、而不是在板载模块上执行以下操作。
    基于电路板中使用的 SoC 引脚的引脚多路复用配置。
    2.所用 UART 实例的 PRCM 配置。
    3.电路板多路复用器配置(如果您的电路板需要)。

    但是、UART 驱动程序支持 UART 的所有实例。
    您可以使用 GIO_addDevice API 初始化 UART、并将器件 ID 设置为使用的 UART 实例和器件名称字符串。
    在您的情况下、可能是 bsp_device_UART_INST_ID_3 (instid 以0开头)
    然后、您可以使用 GIO_CREATE API 和器件名称字符串打开 UART 驱动程序句柄。

    您可以参考以下 UART 示例了解驱动程序配置和使用情况、
    PDK_ \packages/ti\drv\bsp_lld\uart\examples\uart_echo

    此致、
    Prasad