请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 主题中讨论的其他器件:ADS1298
您好!
我将 ADS1298RECGFE PDK 与 MMB0主板 EVM 配合使用以进行 ECG 数据采集、但它不适用于实时应用。它也不兼容蓝牙和 SD 卡。 因此、我已经通过 C5517 EVM DSP 和 C5515 EVM 来解决我的问题。它可以解决该问题、但这些电路板也很旧。
那么、是否有人可以建议使用上述以外的最新 DSP 主板 EVM 进行实时 ECG 信号采集、该采集将与 ADS1298RECGFE 子板兼容???
谢谢。
此致
舒斯特纳