This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:实时 ECG 数据采集

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/712751/tms320c5517-real-time-ecg-data-acquisition

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

我将 ADS1298RECGFE PDK 与 MMB0主板 EVM 配合使用以进行 ECG 数据采集、但它不适用于实时应用。它也不兼容蓝牙和 SD 卡。 因此、我已经通过 C5517 EVM DSP 和 C5515 EVM 来解决我的问题。它可以解决该问题、但这些电路板也很旧。


那么、是否有人可以建议使用上述以外的最新 DSP 主板 EVM 进行实时 ECG 信号采集、该采集将与 ADS1298RECGFE 子板兼容???

谢谢。

此致
舒斯特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudestna、

    我不知道有任何支持直接连接到 ADS1298子板- ADS1298RECG-FE 的更新的 EVM。
    也许您可以构建一个板来将 ADS1298RECG-FE 连接到较新的 EVM。

    您可能会很幸运地获得了多芯片解决方案、其中 C5515或 C5517执行 ADS1298的数据处理、而配套 MCU 执行蓝牙和 SD 卡操作。

    C5515/17确实支持 SD 卡和连接蓝牙器件的 CAN 接口、但这需要独立或第三方软件开发。

    您可能希望在此论坛上与 ADS1298团队联系、了解他们的建议。
    e2e.ti.com/.../73

    希望这对您有所帮助、
    标记