请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 工具/软件:Linux
通过在 VIN1中使用 ezsdk 转 caputer 1080i 视频、我们使用 IOCTL_VPS_CAPT_SET_STORAGE_FMT 将隔行视频合并为逐行视频、然后使用 H264对其进行编码以将其发送到远程端点。 远程端点接收视频并解码视频、以在配有1080i 输出的显示器上显示。
结果:当视频从一 种场景快速切换到 另一种场景时、远程端点的输出视频会以1080i 输出方式闪烁、如下所示。
我不知道是由哪个触发这个问题、这只发生在1080i 视频输入上、对于1080p 输入、它工作正常。