This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:ezsdk 1080i 捕获字段合并问题!

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709046/linux-tms320dm8168-ezsdk-1080i-capture-field-merge-issue

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

通过在 VIN1中使用 ezsdk 转 caputer 1080i 视频、我们使用 IOCTL_VPS_CAPT_SET_STORAGE_FMT 将隔行视频合并为逐行视频、然后使用 H264对其进行编码以将其发送到远程端点。 远程端点接收视频并解码视频、以在配有1080i 输出的显示器上显示。  

结果:当视频从一 种场景快速切换到 另一种场景时、远程端点的输出视频会以1080i 输出方式闪烁、如下所示。  

我不知道是由哪个触发这个问题、这只发生在1080i 视频输入上、对于1080p 输入、它工作正常。