请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 工具/软件:Linux
您好、专家、
我在定制 PCBA 上运行 Linux Vision SDK v03.02.00 (4.4.4.84)。
检查 ASUS USB-N13修订版 A1、内核模块为 rt2800usb。
选择 Ralink 驱动程序。
检查驱动程序是否已加载。
当插头 USB-N13时、日志如下:
但是 、wlan0没有无线扩展。
为什么?
wlan0尝试重启、 然后打印:
IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
是否应首先解决"wlan0 no wireless extensions (wlan0无无线扩展)"问题?
请在此处提供一些建议吗?
提前感谢。